将 PV 和 SP 转换为百分比

执行 PID 控制算法之前,指令会将 PV 和 SP 转换为百分比并计算误差。此误差为 PV 与 SP 的差值。ControlAction 置位时,需要将 EPercent、E 和 PVPIDPercent 的值取反,然后才能供 PID 算法使用。
Converting the PV and SP Values to Percent
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal