CC 功能块调谐

功能块配有内部调谐器(建模器)。调谐器的用途是识别过程模型参数并将这些参数用作内模参数(增益、时间常数和死区时间)。调谐器还将计算最佳的响应时间常数。设置调谐器时,可配置每个 CV - PV 过程的以下参数。
ProcessType
积分(液位、位置控制)或非积分(流量、压力控制)
ProcessGainSign
置位表示过程增益为负值(输出增大会导致 PV 减小);复位表示过程增益为正值(输出增大会导致 PV 增大)。
ResponseSpeed
慢速、中速或快速,取决于控制目的。
NoiseLevel
PV 的估计噪声等级(低、中、高),使调谐器能够区分哪些 PV 变化是随机噪声,哪些是由 CV 阶跃变化引起的。
StepSize
非零正数或负数,分别定义正向或负向的 CV 阶跃变化幅值。
PVTuneLimit
(仅适用于积分过程类型)采用 PV 工程单位,定义容许的因 CV 变化导致的 PV 变化量,超出此限制时会中止调谐测试。
通过将 AtuneStart 位(例如 AtuneCV1Start)置位,可启动调谐器。要停止调谐,可将 AtuneAbort 位置位。
调谐成功完成后,相应的 GainTuned、TCTuned、DTTuned 和 RespTCTuned 参数会根据调谐结果进行更新,而且 AtuneStatus 代码会置位,指示调谐完成。
通过置位 AtuneUseModel 位,可以分别将这些参数复制到 ModelGain、ModelTC 和 ResponseTC。控制变量会自动对内部变量进行初始化并继续正常工作。它会自动将 AtuneUseModel 位复位。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal