CC 功能块配置

从默认配置开始,配置以下参数:
参数
说明
PVEUMax
PV 的最大标定值。
PVEUMin
PV 的最小标定值。
SPHLimit
SP 上限值,以 PV 单位标定。
PPLLimit
SP 下限值,以 PV 单位标定。
CV1InitValue
控制变量 CV1 输出的初始值。
CV2InitValue
控制变量 CV2 输出的初始值。
CV3InitValue
控制变量 CV3 输出的初始值。
如果已有过程模型可用,可输入以下参数的值,直观地对 CC 控制变量进行调谐。
参数
说明
ModelGains
非零数(负数表示直接作用的控制变量,正数表示反向作用的控制变量)
ModelTimeConstants
始终为正数
ModelDeadtimes
始终为正数
ResponseTimeConstants
始终为正数
第一个、第二个和第三个主动 CV
指定使用 CV 补偿 PV - SP 误差的顺序。
第一个、第二个和第三个目标 CV
指定将 CV 驱动至相应目标值采用的优先级。
CVTargetValues
指定控制变量驱动各 CV 达到的值。
TargetRespTC
指定 CV 接近目标值的速度
对于 CV 主动和目标列表与 CV 自动-手动模式的任意组合,功能块都以定义的方式进行工作。功能块尝试按照以下优先级顺序完成以下目标:
  1. 控制 PV,使其达到 SP
  2. 控制 Target1stCV,使其达到目标值
  3. 控制 Target2ndCV,使其达到目标值
如果将任何 CV 置于手动模式,CC 功能块会放弃优先级为 3 的目标。如果两个 CV 处于手动模式,CC 功能块将降级为 IMC(单输入、单输出),控制变量会控制 PV,使其达到设置点。
但除此之外,控制变量还会从处于手动模式的 CV 中读取手动 CV 值作为前馈信号。随后,CC 功能块会使用适当的内部模型预测手动 CV 值对 PV 的影响,并计算仍处于自动模式的第三个 CV。
对于积分过程类型(例如液位控制和位置控制),使用内部非积分模型来近似模拟积分过程。使用 Factor 参数将确定的积分过程模型转换为用于 CV 计算的非积分内部模型。这对于稳定的功能块执行非常必要。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal