IMC 功能块配置

按照以下步骤创建基本的 IMC 配置。
  1. 从默认配置开始,配置以下参数。
    参数
    说明
    PVEUMax
    PV 的最大标定值。
    PVEUMin
    PV 的最小标定值。
    SPHLimit
    SP 上限值,以 PV 单位标定。
    SPLLimit
    SP 下限值,以 PV 单位标定。
    CVInitValue
    控制变量输出的初始值。
  2. 如果已有过程模型可用,可输入以下四个参数的值,直观地对 IMC 控制变量进行调谐。
    参数
    说明
    模型增益
    非零数(负数表示直接作用的控制变量,正数表示反向作用的控制变量)。
    模型时间常数
    始终为正数。
    模型死区时间
    始终为正数。
    响应时间常数
    始终为正数 - 用于调谐 IMC 控制变量的响应。数字越小,响应速度越快。
    至此,已完成基本配置。未配置内置调谐器。控制变量可随时在自动或手动模式下置于在线状态。为进行调谐,可使用默认设置。请参见 IMC 功能块调谐。
  3. 如果不了解过程模型,则需要确定模型,并利用内置的调谐器(建模器)对控制变量进行调谐,以便于控制变量在自动模式下正常运行。
    控制变量将一阶滞后与死区时间内部过程模型和一阶滤波器(共四个调谐参数)结合使用,计算 CV。计算 CV 时,确保过程变量 (PV) 在接近设置点的值时遵循一阶滞后轨迹。
    响应速度取决于响应时间常数的值。响应时间常数的值越小,控制变量响应的速度越快。设置响应时间常数时,应确保 PV 可根据过程动态在合理的时间内达到设置点。响应时间常数的值越大,控制变量响应的速度越慢,但控制变量也会变得更加稳定。请参见“IMC 功能块调节”。
    在手动模式下,CV 设为等于操作员输入的或程序生成的 CVOper 或 CVProg 参数。
    为实现从手动模式到自动模式的无扰动转换和控制变量的安全运算,实施了 CV 变化率限制器,以便 CV 从当前状态变化的速度不会超过指定的变化率限制参数。
  4. 将 CVROCPosLimit 和 CVROCNegLimit 置位,对 CV 变化率进行限制。
    除非 CVManLimiting 已置位,否则控制变量处于手动模式时不会施加变化率限制。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal