CC 功能块调谐错误

如果调谐过程中发生错误,调谐会中止,相应的 AtuneStatus 位会置位。要中止调谐,可将 AtuneAbort 参数置位。
中止后,CV 会采用阶跃变化之前的值,GainTuned、TCTuned、DTTuned 和 RespTCTuned 参数不会更新。AtuneStatus 参数将指示中止的原因。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal