配置 CC 功能块调谐器

按照以下步骤配置调谐器。
要配置 CC 功能块调谐器
  1. 将全部三个 CV 参数设为手动模式。
  2. 将 AtuneStart 参数置位。调谐器开始采集 PV 和 CV 数据进行噪声计算。
  3. 采集 60 个样本 (60*DeltaT) 过后,调谐器会将 StepSize 与 CV 相加。
  4. 将 AtuneUseModel 参数置位,从而将经过调谐的参数复制到模型参数中。功能块随即会将 AtuneUseModel 参数复位。
    小贴士:
    • 成功采集 CV 步更改生成的 PV 数据后,CV 会采用阶跃变化之前的值,AtuneStatus、GainTuned、TCTuned、DTTuned 和 RespTCTuned 参数会更新。
    • 成功执行自动调谐后,Atune 参数会置 1。调谐成功完成。
    • 要确定全部三个 CV-PV 过程的模型并计算响应时间常数,可将调谐器运行达三次,从而分别获取 CV1-PV、CV2-PV 和 CV3-PV 模型并实现调谐。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal