MMC 功能块调谐

MMC 功能块配有内部调谐器(建模器)。调谐器的用途是识别过程模型参数并将这些参数用作内模参数(增益、时间常数和死区时间)。调谐器还将计算最佳的响应时间常数。
设置调谐器时,可配置每个 CV - PV 过程的以下参数。
ProcessType
积分(液位、位置控制)或非积分(流量、压力控制)
ProcessGainSign
置位表示过程增益为负值(输出增大会导致 PV 减小);复位表示过程增益为正值(输出增大会导致 PV 增大)。
ResponseSpeed
慢速、中速或快速,取决于控制目的
NoiseLevel
PV 的估计噪声等级(低、中、高),使调谐器能够区分哪些 PV 变化是随机噪声,哪些是由 CV 阶跃变化引起的
StepSize
非零正数或负数,分别定义正向或负向的 CV 阶跃变化幅值。
PVTuneLimit
(仅适用于积分过程类型)采用 PV 工程单位,定义容许的因 CV 变化导致的 PV 变化量,超出此限制时会中止调谐测试
将 AtuneStart 位(例如 AtuneCV1Start)置位,以此启动调谐器。要停止调谐,可将 AtuneAbort 位置位。
调谐成功完成后,相应的 GainTuned、TCTuned、DTTuned 和 RespTCTuned 参数会根据调谐结果进行更新,而且 AtuneStatus 代码会置位,指示调谐完成。
通过置位 AtuneUseModel 位,可以分别将这些参数复制到 ModelGain、ModelTC、ModelDT 和 RespTC。MMC 功能块会自动对内部变量进行初始化并继续正常工作。它会自动将 AtuneUseModel 位复位。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal