CC 功能块模型初始化

在以下情况下会进行模型初始化:
  • 首次扫描功能块期间
  • ModelInit 请求参数置位时
  • DeltaT 发生变化时
您可能需要手动调整内模参数或响应时间常数。为此,可更改相应参数并设置适当的 ModelInit 位。控制变量的内部状态将初始化,相应位将自动复位。
例如,可修改 CV2 - PV 模型的模型增益。可将 ModelInit2 参数设置为真,以初始化 CV2 - PV 内模参数并使新的模型增益生效。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal