自动调谐 PIDE 指令

Logix Designer
应用程序 PIDE 自动调谐器是一个内置在 PIDE 指令中的开环自动调谐器。可以通过 PanelView 终端或任何其他操作员接口设备以及
Logix Designer
应用程序完成自动调谐。PIDE 块有一个自动调谐标签(PIDE_AUTOTUNE 类型),可以为要自动调谐的 PIDE 块指定该标签。
PIDE 自动调谐器随应用程序一道安装,但要启用该调谐器,需要使用激活密钥。该自动调谐器仅能用于功能块编程,而不适用于梯形图或结构化文本编程。
可使用
自动调谐
(Autotune) 选项卡来为 PIDE 块指定和配置自动调谐标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal