搜索
Studio 5000 Logix Designer 联机帮助
M - 指令集
- M -
运动应用轴调谐 (MAAT)
运动轴故障复位 (MAFR)
MAG
MAH
运动应用连接诊断 (MAHD)
MAJ
MAM
运动装备输出凸轮 (MAOC)
MAPC
运动装备记录 (MAR)
MAS
运动轴关闭 (MASD)
运动轴关闭 (MASR)
MATC
移动平均值 (MAVE)
运动装备监视 (MAW)
最大值捕捉 (MAXC)
运动协调变化动态 (MCCD)
运动协调圆弧运动 (MCCM)
MCCP
MCD
运动协调直线运动 (MCLM)
运动协调路径运动 (MCPM)
MCR
运动协调停止 (MCS)
运动协调关闭 (MCSD)
运动协调关闭复位 (MCSR)
MCSV
运动协调变换 (MCT)
带姿态的运动协调变换 (MCTO)
运动计算变换位置 (MCTP)
带姿态的运动计算变换位置 (MCTPO)
MDAC
主轴驱动协调控制 (MDCC)
运动直接驱动关闭 (MDF)
运动直接驱动开启 (MDO)
运动解除输出凸轮 (MDOC)
运动解除记录 (MDR)
运动驱动启动 (MDS)
运动解除监视 (MDW)
MEQ
运动组停止 (MGS)
运动组关闭 (MGSD)
运动组抓拍位置 (MGSP)
运动组关闭复位 (MGSR)
MID
最小值捕捉 (MINC)
模块化多变量控制 (MMC)
维护手动阀控制 (MMVC)
MOD
MOVE
运动运行轴调谐 (MRAT)
运动运行连接诊断 (MRHD)
MRP
运动伺服关闭 (MSF)
MSG
运动伺服开启 (MSO)
移动标准偏差 (MSTD)
MUL
多路选择器 (MUX)
MVC
MVM
MVMT
指令集
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal