屏蔽移动 (MVM)

此信息适用于
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370、
GuardLogix
5570、
Compact GuardLogix
5380、
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器。在适用的情况下会注明控制器的差异。
MVM 指令将源 Source 复制到 Destination,并允许屏蔽数据的某些部分。
MVM 指令使用屏蔽码来传递或屏蔽 Source 数据位。屏蔽码中的“1”表示传递数据位;屏蔽码中的“0”表示屏蔽数据位。
如果混用多种整型数据类型,该指令会将较小整型数据类型的高位填零,从而确保其与最大数据类型大小相同。
输入立即数屏蔽码值
输入屏蔽码时,编程软件默认使用十进制值。若要输入其他格式的屏蔽码,可在数值前加上相应的前缀。
前缀
说明
16#
十六进制(例如,16#0F0F)
8#
八进制(例如,8#16)
2#
二进制(例如,2#00110011)
可用语言
梯形图
MVM_LD_avail_v31
功能块
此指令不可用于功能块中。
结构化文本
此指令不可用于结构化文本中。
操作数
重要提示: 以下情况下会导致运行出现意外:
  • 输出标签操作数被覆盖。
  • 结构操作数的成员被覆盖。
  • 除非另外指定,否则结构操作数由多条指令共用。
指令中混用数据类型时,需遵从相关的数据转换规则。请参阅
“数据转换”部分。
梯形图
操作数
数据类型
格式
说明
Source
SINT
INT
DINT
立即数
标签
要移动的值
Mask
SINT
INT
DINT
立即数
标签
要屏蔽或传递的位
Dest
SINT
INT
DINT
标签
用于存储结果的标签
影响数学状态标志
控制器
影响数学状态标志
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
否
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
是
严重/轻微故障
控制器
在以下情况下会发生轻微故障:
故障类型
故障代码
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
该功能已启用,并检测到溢出
4
4
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
不适用
不适用
不适用
请参见“数组索引编制”通过数组建立索引,了解关于数组索引故障的信息。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
梯级输入条件为假
不适用
梯级输入条件为真
该指令将 Source 值经 Mask 屏蔽码进行处理,并将结果复制到 Destination 中。Destination 中的未屏蔽位保持不变。
后扫描
不适用
示例
梯形图
MVM Ladder Diagram Example
第 1 行:执行 MVM 指令前的 value_b
第 2 行:value_a
第 3 行:mask_2
第 4 行:执行 MVM 指令后的 value_b
MVM Ladder Diagram Example
将数据从 value_a 复制到 value_b,同时允许对数据进行屏蔽处理(可使用 0 屏蔽 value_a 中的数据)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal