运动轴停止 (MAS)

此信息适用于
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370、
GuardLogix
5570、
Compact GuardLogix
5380、
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
“运动轴停止”(MAS) 指令用于使轴上的特定运动过程停止或使轴完全停止。
架构和安全支持
架构
标准
安全
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
是
否
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
Compact GuardLogix
5380、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器
是
否
可用语言
梯形图
L5K_MAS_LD_avail_v31.png
功能块
此指令不可用于功能块中。
结构化文本
MAS(Axis,MotionControl,StopType,ChangeDecel,DecelRate,DecelUnits,ChangeDecelJerk,DecelJerk,Jerk Units)
操作数
梯形图
操作数
类型
小贴士: AXIS_CONSUMED 仅受
Compact GuardLogix
5580 和
CompactLogix
5380 控制器支持。
类型
小贴士: 只有
ControlLogix
5570 和
GuardLogix
5570 控制器支持 AXIS_GENERIC。
格式
说明
Axis
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_VIRTUAL
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_VIRTUAL
AXIS_GENERIC
AXIS_GENERIC_DRIVE
AXIS_SERVO
AXIS_SERVO_DRIVE
ControlLogix
5570、
GuardLogix
5570、
ControlLogix
5580、
GuardLogix
5580 和
ControlLogix
5590 控制器
标签
轴名称。对于支持 REF_TO 运动数据类型的控制器,支持的轴操作数类型可以替换为等效的 REF_TO 类型。
Motion Control
MOTION_INSTRUCTION
标签
指令的控制标签。
Stop Type
DINT
立即数
要停止以下运动
Choose this Stop Type
All motion in process for this axis.
全部 = 0
使用此选项时,指令将停止轴上的所有运动。停止操作在计算减速度和停止协调运动的组件时,会将轴上的所有协调运动都考虑在内。协调运动的其他轴组件不受影响,可继续原有运动。
如果该指令停止“运动驱动启动”(MDS) 指令,则会禁用“直接控制功能”,并使用指令参数将受影响的轴减速停止。
Only a certain type of motion but leave other motion processes running.
选择要停止的运动类型:
Jog = 1
Move = 2
Gear = 3
Home = 4
Tune = 5
Test = 6
Time Cam = 7
Position Cam = 8
Master Offset Move = 9
Direct Control = 10
(1)
The axis could still be moving when the MAS instruction is complete.
Change Decel
DINT
立即数
如果希望
Then Choose
Use the Maximum Deceleration rate of the axis.
否 = 0
Specify the deceleration rate.
是 = 1
Decel Rate
REAL
立即数或标签
重要提示: 如果在运动过程中减小减速度,轴可能会超出其目标位置。
轴的减速度。仅当“更改减速度”设为“是”时,该指令才会使用此值。
Decel Units
DINT
立即数
使用的减速度单位。
  • 单位/秒
    2
    (0)
  • 最大值的百分比 (1)
Change Decel Jerk
DINT
立即数
如果希望
Then Choose
Use the Maximum Deceleration Jerk rate of the axis.
否 (0)
Program the deceleration jerk rate.
是 (1)
Decel Jerk
REAL
立即数或标签
重要提示: 如果在运动过程中减小减速急动度,轴可能会超出其目标位置。
必须
始终输入减速急动度操作数的值。仅当将曲线操作数配置为 S 曲线时,此指令才会使用此值。
“减速急动度”操作数表示轴的减速急动度。
使用以下值开始操作。
减速急动度 = 100(时间百分比)
0 = 单位/秒
3
1 = 最大值百分比
2 = 时间百分比(使用该值开始操作)
Jerk Units
DINT
立即数
(1)
当 MAS 指令与“全部”或“DirectVelocityControlStatus 命令停止类型”搭配时,该选项也会将 MDS 正在处理 (.IP) 位清零,并将“运动状态”属性中的轴 DirectVelocityControlStatus 位清零
结构化文本
此操作数
可选择以下输入方式
输入文本
或输入数字
停止类型
all
点动
运动
传动
home
tune
test
timecam
positioncam
masteroffsetmove
directcontrol
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Change Decel
no
yes
0
1
Decel Units
单位/秒
2
%ofmaximum
0
1
更改减速急动度
no
yes
0
1
减速急动度
无枚举值
You
must
always enter a value for the Decel Jerk operand. This instruction only uses the value if the Profile is configured as S-curve.
Decel Jerk is the deceleration jerk rate of the axis.
Use this value to get started.
Decel Jerk = 100 % of Time (2)
Jerk Units
unitspersec
3
最大值百分比
时间百分比
0
1
2
有关结构化文本中表达式语法的详细信息,请参阅结构化文本语法。
MOTION_INSTRUCTION 结构
要查看是否出现以下情况
检查该位是否置位
数据类型
备注
是否通过假到真跳变使指令开始执行。
EN
BOOL
EN 位保持置位,直到过程完成且梯级变为假。
已成功启动停止。
DN
BOOL
是否发生错误。
ER
BOOL
轴正在停止。
IP
BOOL
以下操作会结束 MAS 指令并将 IP 位清零:
  • 轴停止
  • 另一 MAS 指令代替此 MAS 指令
  • 执行关闭命令
  • 故障动作
轴已停止。
PC
BOOL
PC 位保持置位,直至梯级进行假到真跳变。
说明
若要使轴上进行的任何受控运动减速停止,可使用 MAS 指令。该指令会将运动停止,而不会禁用伺服环。对于停止类型设为“全部”的 MAS 指令,减速时始终使用梯形曲线,不受设定的曲线类型影响。此指令用于:
  • 停止特定运动过程,如点动、运动或传动等
  • 使轴完全停止
  • 中止由“运动运行连接诊断”(MRHD) 指令或“运动运行轴调谐”(MRAT) 指令启动的测试或调谐过程。
    如果停止类型为
    MAS 指令使用此曲线
    点动
    与启动点动的“运动轴点动”(MAJ) 指令的曲线类型相同的曲线。
    运动
    与启动运动的“运动轴运动”(MAM) 指令的曲线类型相同的曲线。
    其他情况
    梯形。
在与坐标系统相关的任何轴上使用 MAS(停止类型 = 全部),并且正在其上运行协调运动指令时,使用坐标系统的最大减速度停止其余轴。如果坐标系统中包含姿态轴,则使用坐标系统的最大姿态减速度停止其余 Rx、Ry 或 Rz 轴。
示例
假设使用“运动轴点动”(MAJ) 指令搭配 S 曲线来启动点动。然后,使用 MAS 指令搭配“点动”停止类型使点动停止。在这种情况下,MAS 指令使用 S 曲线使点动停止。
编程原则
警告: 速度和/或结束位置过冲的风险
如果通过任意方法动态更改运动参数,即通过更改运动动力学参数 [“运动变化动态”(MCD) 指令或“运动协调变化动态”(MCCD)] 或在上一条指令完成前启动新指令,请注意存在速度和/或结束位置过冲的风险。
如果在运动减速或接近减速点时最大减速度减小,则梯形速度曲线可能会过冲。
而在下列情况下,S 形速度曲线可能会过冲:
  • 如果在运动减速或接近减速点时最大减速度减小;或者
  • 最大加速急动度减小,且轴正在加速。但要记住,如果急动度以时间百分比的形式指定,则可间接更改。
有关更多信息,请参见“排查轴运动故障”部分。
指导原则
详细信息
在梯形图中,每次要执行该指令时,应切换梯级条件。
此为跳变指令:
  • 在梯形图中,每次要执行该指令时,应将梯级输入条件由清零切换为置位。
在结构化文本中,为指令设置限定条件,以便仅在出现跳变时才执行此指令。
在结构化文本中,指令会在每次被扫描时执行。
  • 调整指令,使其仅在跳变时执行。可使用下列方法之一:
  • SFC 操作的限定符
  • 结构化文本结构
有关更多信息,请参见“结构化文本语法”部分。
选择是停止所有运动还是仅停止特定类型的运动。
若要停止以下运动
Then Choose This Stop Type
该轴正在进行的所有运动。
清除
该指令使用梯形曲线并将轴停止。
仅停止特定类型的运动,其他运动过程继续进行。
要停止的运动类型
MAS 指令执行完成后,轴仍在运动。
仅在以下条件下,该指令会使用S 曲线将轴停止:
  • 停止类型为点动或运动,以及
  • 点动或运动使用 S 曲线。
示例:
假设轴同时执行点动和运动。假设仅要将点动停止,但仍保持运动继续进行。在这种情况下,选择“点动”停止类型。
若要停止传动或凸轮传动,可选择从轴。
要停止传动或位置凸轮传动过程,请输入要关闭特定过程的
从
轴,并将该轴停止。如果主轴是伺服轴,则可停止主轴从而使从轴停止,而无需禁用传动或位置凸轮。
小贴士: 如果在主轴已禁用时手动移动主轴,则无论 MAPC 指令的 MasterReference 设为“实际”还是“给定”,从轴的实际位置都将继续跟踪主轴位置。
若要停止“主轴偏移”运动,使用主轴单位输入从轴。
若要停止绝对式或增量式主轴偏移运动:
  • 对于轴,输入从轴。
  • 对于减速度和急动度,请输入主轴的值和单位。
如果指令会使运动参数发生变化,请务必谨慎使用。
执行 MAS 指令时,对于正在进行的运动,轴将使用新的减速度和急动度。这可能会导致轴超出其速度、超出其结束位置或者反向。S 曲线对参数变化更为敏感。
有关详细信息,请参见
排查轴运动故障
部分。
针对 S 曲线使用急动度操作数。
急动度操作数用于下列情况
  • 停止类型为点动或运动。
  • 点动或运动使用 S 曲线。
在上述情况下,指令使用 S 曲线将轴停止。对于所有其他类型的停止,该指令都使用恒定的减速度。无论哪种停止类型,用户都必须输入急动度操作数。
为简化急动度的编程和调谐,应使用“时间的百分比”单位。
要简化急动度的编程和调谐,应输入为加速或减速时间的百分比。
有关详细信息,请参见
调谐 S 曲线
部分。
主轴驱动速度控制 (MDSC) 和 MAS 指令
如果以主轴驱动模式在从轴上执行 MAS 指令(进入 IP 状态),则 MDSC 关系会立即断开。无论激活模式是时间驱动模式还是主轴驱动模式,从轴都始终以时间驱动模式停止。
MAS 停止类型
MAS 指令的行为取决于“停止类型”参数:
  • 时间凸轮、停止类型运动和点动 - 在以主轴驱动模式运行的轴上调用 MAS 指令且“停止类型 = 时间凸轮”时,轴会终止主轴驱动模式,切换为时间驱动模式,并以指定方式停止。
  • 主轴偏移运动 - 在以主轴驱动模式运行并控制位置凸轮的轴上调用 MAS 指令且“停止类型 = 主轴偏移运动”时,偏移轴会终止主轴驱动模式,切换为时间驱动模式,并以指定的减速度和减速急动度停止。
  • 全部 - 当调用 MAS 指令且“停止类型 = 全部”时,MDSC 关系会立即断开。指定轴上的所有运动轨迹规划器将终止主轴驱动模式,轴会以时间驱动模式按指定的减速度和减速急动度停止。
如果部分轴已参与任何协调运动(以主轴驱动模式),则这些轴将与协调运动轨迹规划器断开,而坐标系统中的其他轴将继续运动。主轴驱动轴控制 (MDAC) 指令的 IP 位清零。
请注意,主轴上的 MAS(全部)不会将 MDSC 关系断开。对于在主轴驱动模式下对受控轴执行 MAS 指令所使用的所有其他停止类型,运动轨迹规划器将在所请求的轴上针对所请求的“停止类型”终止主轴驱动模式,切换为“时间驱动模式”,并在时间驱动模式下以指定的减速度和减速急动度停止。其他停止类型不会将 MDAC 指令的 IP 位清零。
MDAC 指令的 AC 位在轴停止时复位。
MAS(全部)可将 MDAC 的 IP 位复位。其他停止类型不会复位 IP 位。
请注意,如果发出的停止命令十分接近设定端点,实际停止位置可能超过设定端点,尤其是在主轴驱动模式下运行时。
执行 MAS 时(进入 IP 状态),MAS 指令的激活运动指令状态字中的状态位 CalculatedDataAvailable 会复位。不会重新计算 CalculatedData。
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。如果将未初始化的引用或类型不正确的引用传递给轴操作数,则可能发生严重故障。有关操作数相关的故障,请参阅 通用属性。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
.EN、.DN、.ER 和 .IP 位设置为假。
梯级输入条件为假
如果 .DN 或 .ER 位为真,则 .EN 位设置为假。
梯级输入条件为真
.EN 位设置为真,指令执行。
后扫描
不适用
结构化文本
条件/状态
执行的操作
预扫描
请参见“梯形图”表中的“预扫描”行
正常执行
请参见“梯形图”表中的“梯级输入条件为假”行,然后参见“梯级输入条件为真”行。
后扫描
请参见“梯形图”表中的“后扫描”行。
错误代码
扩展错误代码
使用扩展错误代码 (.EXERR) 可获取有关错误的更多说明。请参阅 运动错误代码 .ERR。
如果 ERR 为
且 EXERR
则
原因
Corrective Action
13
变化
操作数超出其范围。
The EXERR is the number of the operand that is out of range. The first operand is 0.
For example, if EXERR = 4, then check the Decel Rate.
EXERR
MAS 操作数
0
轴
1
运动控制
2
停止类型
3
Change Decel
4
Decel Rate
MAS 单轴状态位变化
运动状态位
如果停止类型为
则
非“全部”
指令会将停止的运动过程对应的运动状态位清零。
清除
指令会将所有运动状态位清零。
位名称
状态
Meaning
MoveStatus
假
Axis is not Moving.
JogStatus
假
Axis is not Jogging.
GearingStatus
假
Axis is not Gearing.
HomingStatus
假
Axis is not Homing.
StoppingStatus
真
Axis is Stopping.
PositionCamStatus
假
Axis is not Position Camming.
TimeCamStatus
假
Axis is not Time Camming.
PositionCamPendingStatus
假
Axis does not have a Position Cam Pending.
TimeCamPendingStatus
假
Axis does not have a Time Cam Pending.
GearingLockStatus
假
Axis is not in a Gear Locked condition.
PositionCamLockStatus
假
Axis is not in a Cam Locked condition.
DirectVelocityControlStatus
假
Axis is not under Direct Velocity Control.
DirectTorqueControlStatus
假
Axis is not under Direct Torque Control.
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal