多路选择器 (MUX)

此信息适用于
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370、
GuardLogix
5570、
Compact GuardLogix
5380、
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
多路选择器 (MUX) 指令根据选择器输入选择八路输入其中之一。
可用语言
梯形图
此指令不可用于梯形图中。
功能块
MUX_FBD_avail_v31
结构化文本
此指令不可用于梯形图中。
操作数
功能块
操作数
类型
格式
说明
Block tag
MULTIPLEXER
结构
MUX 结构
MUX 结构
输入参数
数据类型
说明
EnableIn
BOOL
启用输入。如果此参数清零,指令不会执行,也不会更新输出。
默认置位。
In1
REAL
指令的第一个模拟信号输入。
有效值 = 任意浮点值
默认值 = 0.0
In2
REAL
指令的第二个模拟信号输入。
有效值 = 任意浮点值
默认值 = 0.0
In3
REAL
指令的第三个模拟信号输入。
有效值 = 任意浮点值
默认值 = 0.0
In4
REAL
指令的第四个模拟信号输入。
有效值 = 任意浮点值
默认值 = 0.0
In5
REAL
指令的第五个模拟信号输入。
有效值 = 任意浮点值
默认值 = 0.0
In6
REAL
指令的第六个模拟信号输入。
有效值 = 任意浮点值
默认值 = 0.0
In7
REAL
指令的第七个模拟信号输入。
有效值 = 任意浮点值
默认值 = 0.0
In8
REAL
指令的第八个模拟信号输入。
有效值 = 任意浮点值
默认值 = 0.0
Selector
DINT
指令的选择器输入。此输入用于确定将哪一输入 (1-8) 移入 Out。如果该值无效(其中包括 0),指令会将 Status 中的相应位置位,并使 Out 保持其当前值。
有效值 = 1 至 8
默认值 = 0
输出参数
数据类型
说明
EnableOut
BOOL
指示指令是否处于启用状态。溢出时清零。
Out
REAL
已选择的算法输出。将该输出的数学状态标志置位。
状态
DINT
功能块的状态。
InstructFault (Status.0)
BOOL
该指令检测到以下执行错误之一。这不是轻微或严重的控制器错误。检查其他状态位以确定发生的情况。
SelectorInv (Status.1)
BOOL
Selector 值无效。
说明
根据 Selector 值,MUX 指令会将 Out 设为八路输入之一。
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
如果启用该功能并检测到溢出,将发生轻微故障(故障类型:4,故障代码:4)。
执行
功能块
条件
Action
预扫描
EnableIn 和 EnableOut 位设置为假。
Tag.EnableIn 为假
EnableIn 和 EnableOut 位设置为假。
Tag.EnableIn 为真
EnableIn 和 EnableOut 位设置为真。
指令执行。
指令首次运行
不适用
指令首次扫描
将 Out 的内部值设置为零。
后扫描
EnableIn 和 EnableOut 位设置为假。
示例
功能块
MUX_FBD_ex_v31
此 MUX 指令会根据 Selector 的值选择 In1、In2、In3、In4、In5、In6、In7 或 In8。指令会设置 Out = In
n
,此输出将成为 function_block_C 的输入参数。例如,如果 select_value = 2,指令会设置 Out = analog_input2。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal