运动位置重设 (MRP)

此信息适用于
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370、
GuardLogix
5570、
Compact GuardLogix
5380、
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
使用运动位置重设 (MRP) 指令来更改轴的给定位置或实际位置。位置指定的值用于更新轴的实际位置或给定位置。可基于绝对或相对模式来计算位置重设。如果选择了绝对模式,则将位置值分配给当前实际位置或给定位置。如果选择了相对模式,则添加位置值作为当前实际位置或给定位置的位移。重新定义当前轴位置的过程不会影响正在进行的运动,因为在重新定义过程中,指令保留了当前的伺服跟随误差。因此,可以在不影响轴运动的情况下实时重新定义轴位置。
架构和安全支持
可用语言
架构
标准
安全
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
是
否
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
Compact GuardLogix
5380、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器
是
否
梯形图
MRP_LD_avail_v31
功能块
此指令不可用于功能块中。
结构化文本
MRP(Axis,MotionControl,Type,PositionSelect,Position);
操作数
梯形图和结构化文本
操作数
类型
小贴士: AXIS_CONSUMED 仅受
Compact GuardLogix
5580 和
CompactLogix
5380 控制器支持。
类型
小贴士: 只有
ControlLogix
5570 和
GuardLogix
5570 控制器支持 AXIS_GENERIC。
格式
说明
Axis
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_VIRTUAL
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_VIRTUAL
AXIS_SERVO
AXIS_SERVO_DRIVE
标签
要对其执行操作的轴的名称。对于支持 REF_TO 运动数据类型的控制器,支持的轴操作数类型可以替换为等效的 REF_TO 类型。
Motion Control
MOTION_INSTRUCTION
标签
用于访问指令参数的结构。
Type
BOOLEAN
立即数
用于重新定义操作的模式。选择其中之一:
0 = 绝对式
1 = 相对式
Position Select
BOOLEAN
立即数
选择执行重新定义操作的位置。选择其中之一:
0 = 实际位置
1 = 给定位置
Position
REAL
立即数或标签
用于更改轴位置或使当前位置偏移的值。
有关结构化文本中表达式语法的详细信息,请参阅结构化文本语法。
对于需要从可用选项中进行选择的操作数,请按照下表说明输入选择的值:
此操作数
可选择以下输入方式
输入文本
或输入数字
类型
绝对式
相对式
0
1
PositionSelect
实际
命令
0
1
MOTION_INSTRUCTION 结构
助记符
说明
.EN (Enable) Bit 31
梯级出现假到真跳变时,该位置位,并在伺服消息事务完成且梯级跳变为假之前保持置位状态。
.DN (Done) Bit 29
成功地重新定义轴位置操作后,该位置位。
.ER (Error) Bit 28
该位置位时,表明指令检测到错误,例如指定的轴未配置等。
说明
MRP 指令直接将指定轴的实际位置或给定位置设置为指定绝对位置或相对位置。该指令不会引起任何运动,仅重新定义当前的轴位置。选择或输入所需轴、类型和位置选择,并为所需新位置输入值或标签变量。
如果目标轴在可用轴列表中不存在,则该轴尚未配置,不能运行。可使用标签编辑器创建和配置新轴。
MRP 指令可在轴运动时使用,也可在轴静止时使用。MRP 用于实时重新定义位置,适用于特定记录、转差补偿和重新校准应用。
选择
说明
绝对模式
当选择或输入“绝对”作为“MRP 类型”时,新位置将指定轴的新绝对位置。不会发生运动,仅会将当前轴位置(实际位置或给定位置)重新定义为指定的新位置。
如果使用软件超程限制(有关软件超程配置的更多信息,请参见“运动轴对象”规范),新位置必须介于“最大正向行程”和“最大负向行程”配置值之间。否则,执行指令时会产生软件超程故障。
重要提示: 如果软件超程限制检查有效,则在绝对模式下执行 MRP 可能会使当前“最大正向行程”限制和“最大负向行程”限制的绝对值无效。重新定义具有行程限制的轴的绝对位置时需谨慎。
当轴未运动时,绝对和相对模式的 MRP 指令具有相同的作用。然而,当轴运动时,绝对模式会在执行 MRP 指令和分配新位置期间引入与轴运动相等的位置误差。相对模式不会引入此误差,并可保证进行精确修正(与轴速度或位置无关)。
相对模式
当选择或输入“相对”作为“MRP 类型”时,使用“新位置”值偏移轴的当前位置。不会发生运动,仅会将当前轴位置(实际位置或给定位置)重新定义为当前位置加上指定的新位置。
在相对模式下,轴位置被重新定义,以便在轴运动时不会引入位置误差。这对于在程序控制下归位轴位置(而非使用内置旋转轴功能)特别有用。
当轴未运动时,绝对和相对模式的 MRP 指令具有相同的作用。然而,当轴运动时,绝对模式会在执行 MRP 指令和分配新位置期间引入与轴运动相等的位置误差。相对模式不会引入此误差,并可保证进行精确修正(与轴速度或位置无关)。
实际位置
当选择或输入“实际”作为“MRP 位置选择”时,“新位置”直接应用于物理轴的实际位置。轴的给定位置也随新的实际位置一起调整,以保留存在的任何位置误差。这可确保在重新定义位置时不存在轴的意外运动。有关给定位置、实际位置和位置误差的更多介绍,请参见“运动轴对象规范”。
给定位置
当选择或输入“给定”作为“MRP 位置选择”时,“新位置”直接应用于伺服轴或虚轴的给定位置。对于“位置环类型”为“仅反馈”的轴,“给定位置”和“实际位置”相同。MRP 可与给定位置或实际位置配合使用,二者作用相同。伺服轴的实际位置也随新的给定位置一起调整,以保留存在的任何位置误差。这可确保在重新定义位置时不存在轴的意外运动。
给定位置是由之前的任何运动指令生成的伺服轴预期位置或给定位置。实际位置是由编码器或其他反馈设备测得的物理轴或虚拟轴的当前位置。位置误差是这两者之差,用于驱动电机以使实际位置等于给定位置。下图所示为这三个位置之间的关系。
MRP Command postion
要成功执行 MRP 指令,目标轴必须配置为“伺服”或“仅反馈”轴。否则指令会发生错误。
重要提示: 由于指令执行需要多个近似更新才能完成请求,因此可能需要执行多次扫描。完成 (.DN) 位不会立即置位,而仅在请求完成后置位。
在此跳变指令中,每次要执行该指令时,继电器梯形图都会将梯级输入条件由清零切换为置位。
主轴驱动速度控制 (Master Driven Speed Control, MDSC) 和 MRP 指令
当 MDSC 激活时,可以在主轴、从轴或坐标系统上执行 MRP。
如果在主轴上执行 MRP(进入 IP 状态)时主轴正在 MDSC 模式下运动,主轴位置会发生更改;从轴不受影响。
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。如果将未初始化的引用或类型不正确的引用传递给轴操作数,则可能发生严重故障。有关操作数相关的故障,请参阅 通用属性。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
.EN、.DN、.ER 和 .IP 位设置为假。
梯级输入条件为假
如果 .DN 或 .ER 位为真,则 .EN 位设置为假。
梯级输入条件为真
.EN 位设置为真,指令执行。
后扫描
不适用
结构化文本
条件/状态
执行的操作
预扫描
请参阅“梯形图”表中的“预扫描”行。
正常执行
请参见“梯形图”表中的“梯级输入条件为假”行,然后参见“梯级输入条件为真”行。
后扫描
请参见“梯形图”表中的“后扫描”行。
错误代码
有关运动指令,请参阅 运动错误代码 .ERR。
扩展错误代码
“扩展错误代码”针对许多指令通用的“错误代码”提供指令特定的附加信息。有关运动指令,请参阅 运动错误代码 .ERR。以下扩展错误代码有助于在 MRP 指令收到伺服消息故障 (12) 错误消息时确定问题所在。
相关错误代码(十进制)
扩展错误代码(十进制)
含义
SERVO_MESSAGE_FAILURE (12)
设备所处状态不正确 (16)
重设位置、零点和记录 2 互斥。
参数超出范围 (13) 错误代码对应的扩展错误代码稍有不同。扩展错误代码显示的数字不是标准枚举,而是一个编号,该编号指的是面板中从上到下列出的操作数的编号,第一个操作数的编号为零。因此,对于 MRP 指令,扩展错误代码 4 指的是“位置”操作数的值存在问题。然后,需要对照该指令可接受的值范围对操作数的值进行检查。
MRP 单轴状态位变化
AxisHomedStatus 位不受 MRP 指令执行的影响。在执行 MRP 之前和之后,状态相同。如果轴已经使用绝对零位程序归零,则 AbsoluteReferenceStatus 置位。如果轴未循环上电,AxisHomedStatus 也可能置位。当执行 MRP 时,AbsoluteReferenceStatus 清零(仅适用于 Axis_Servo_Drive 轴)。这表示轴位置不再参考绝对零位。
示例
示例 1
梯形图
MRP_LD_ex1_v31
示例 2
梯形图
MRP_LD_ex2_v31
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal