运动伺服开启 (MSO)

此信息适用于
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370、
GuardLogix
5570、
Compact GuardLogix
5380、
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器。在适用情况下会注明 controller 的差异。
运动伺服开启 (MSO) 指令用于激活指定轴的驱动放大器并激活轴的伺服控制环。
架构和安全支持
架构
标准
安全
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
是
否
Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5580 控制器
是
否
可用语言
梯形图
MSO_LD_avail_v31
功能块
此指令不可用于功能块中。
结构化文本
MSO(Axis,MotionControl);
操作数
梯形图和结构化文本
操作数
类型
CompactLogix
5370,
Compact GuardLogix
5370,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380
类型
ControlLogix
5570、
GuardLogix
5570、
ControlLogix
5580、
GuardLogix
5580,以及 ControlLogix 5590 控制器
格式
说明
Axis
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_GENERIC
AXIS_GENERIC_DRIVE
AXIS_SERVO
AXIS_SERVO_DRIVE
小贴士: 仅
ControlLogix
5570 和
GuardLogix
5570 控制器支持 AXIS_GENERIC。
标签
要对其执行操作的轴的名称。对于支持 REF_TO 运动数据类型的控制器,支持的轴操作数类型可以替换为等效的 REF_TO 类型。
Motion Control
MOTION_INSTRUCTION
标签
用于访问指令状态参数的结构。
有关结构化文本中表达式语法的详细信息,请参阅结构化文本语法。
助记符
说明
.EN (Enable) Bit 31
梯级出现假到真跳变时,该位置位,并在伺服消息事务完成且梯级跳变为假之前保持置位状态。
.DN (Done) Bit 29
轴伺服动作成功使能且驱动器使能和伺服激活状态位置位后,该位置位。
.ER (Error) Bit 28
该位置位时,表明指令检测到错误,例如指定的轴未配置等。
说明
MSO 指令可直接激活驱动器,使能与物理伺服轴相关的已配置伺服环。该指令可用于程序中的任意位置,但不可在轴运动时使用。如果尝试执行该操作,则 MSO 指令会生成“轴运动中”错误。
MSO 指令通过激活驱动器和相关伺服环自动使能指定的轴。对于非 CIP 轴,得到的轴状态称为“伺服控制”状态。对于 CIP 轴,得到的轴状态称为“运行”状态。
该指令最常见的用途是在指定轴的当前位置激活其伺服环,为给定运动做准备。
重要提示: 由于指令执行需要多个近似更新才能完成请求,因此可能需要执行多次扫描。完成 (.DN) 位不会立即置位,而仅在请求完成后置位。
在此跳变指令中,每次要执行该指令时,继电器梯形图都会将梯级输入条件由清零切换为置位。
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。如果将未初始化的引用或类型不正确的引用传递给轴操作数,则可能发生严重故障。有关操作数相关的故障,请参阅 通用属性。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
.EN、.DN 和 .ER 设置为假。
梯级输入条件为假
如果 .DN 或 .ER 位为真,则 .EN 位设置为假。
梯级输入条件为真
.EN 位设置为真,指令执行。如果 EN 位设置为假,则不执行任何动作。
后扫描
不适用
结构化文本
条件/状态
执行的操作
预扫描
请参见“梯形图”表中的“预扫描”行
正常执行
请参见“梯形图”表中的“梯级输入条件为假”行,然后参见“梯级输入条件为真”行。
后扫描
请参见“梯形图”表中的“后扫描”行。
错误代码
有关运动指令,请参阅 运动错误代码 .ERR。
扩展错误代码
“扩展错误代码”针对许多指令通用的“错误代码”提供指令特定的附加信息。有关运动指令,请参阅 运动错误代码 .ERR。以下扩展错误代码有助于在 MSO 指令收到伺服消息故障 (12) 错误消息时确定问题所在。
扩展错误代码(十进制)
相关错误代码(十进制)
含义
对象模型冲突 (12)
SERVO_MESSAGE_FAILURE (12)
轴关闭。
过程根据请求终止 (15)
SERVO_MESSAGE_FAILURE (12)
使能输入切换错误。(SERCOS)
设备所处状态不正确 (16)
SERVO_MESSAGE_FAILURE (12)
动作的设备状态错误。(SERCOS)
MSO 状态位变化
轴内部状态位
位名称
状态
含义
ServoActionStatus
真
轴处于伺服控制状态,伺服环处于激活状态。
DriveEnableStatus
真
轴驱动器使能输出处于激活状态。
运动状态位
无
示例
示例 1
梯形图
MSO_LD_ex_v31
结构化文本
MSO(myAxis, myMotionControl);
示例 2
继电器梯形图
MSO_RL_ex2_v36
结构化文本
MSO(Axis_01,MSO_1);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal