运动轴归零 (MAH)

此信息适用于
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370、
GuardLogix
5570、
Compact GuardLogix
5380、
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
运动轴归零 (MAH) 指令用于使轴归零。在轴配置期间,可选择两种不同的归零模式:主动或被动。如果选择主动归零序列,轴会执行配置的归零序列类型,确定绝对轴位置。但如果选择被动归零,则不会执行特定的归零序列,轴会等待下一标记脉冲,确定零点位置。
架构和安全支持
架构
标准
安全
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
是
否
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
Compact GuardLogix
5380、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器
是
否
可用语言
梯形图
L5K_MAH_LD_avail_v31.png
功能块
此指令不可用于功能块中
结构化文本
MAH(Axis,MotionControl);
操作数
梯形图和结构化文本
操作数
类型
小贴士: AXIS_CONSUMED 仅受
Compact GuardLogix
5580 和
CompactLogix
5380 控制器支持。
类型
小贴士: 只有
ControlLogix
5570 和
GuardLogix
5570 控制器支持 AXIS_GENERIC。
格式
说明
Axis
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_VIRTUAL
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_VIRTUAL
AXIS_GENERIC_DRIVE
AXIS_SERVO
AXIS_SERVO_DRIVE
标签
要对其执行操作的轴的名称。对于支持 REF_TO 运动数据类型的控制器,支持的轴操作数类型可以替换为等效的 REF_TO 类型。
Motion Control
MOTION_INSTRUCTION
标签
用于访问指令状态参数的结构。
有关结构化文本中表达式语法的详细信息,请参见“结构化文本语法”部分。
MOTION_INSTRUCTION 结构
助记符
说明
.EN (Enable) Bit 31
梯级出现假到真跳变时,该位置位,并在伺服消息事务完成且梯级跳变为假之前保持置位状态。
.DN (Done) Bit 29
成功完成或中止轴归零时,该位置位。
.ER (Error) Bit 28
该位置位时,表明指令检测到错误,例如指定的轴未配置等。
.IP (In Process) Bit 27
发生梯级上升沿跳变时该位置位,运动轴归零完成后,或者因停止命令、关闭或伺服故障而终止时该位清零。
.PC (Process Complete) Bit 26
成功完成轴归零后,该位置位。
说明
MAH 指令用于校准指定轴的绝对位置。对于配置为伺服类型的轴,可使用主动、被动或绝对归零模式配置使轴归零。对于“仅反馈”类型的轴,仅可使用被动和绝对归零模式。绝对归零模式要求轴配有绝对反馈设备。
小贴士: 绝对归零模式不可用于 CIP 轴。但是,任何成功的归零序列均可确定绝对位置。
如果轴为 CIP 轴,归零状态位跳变为假状态时,会禁用软件超程。
成功完成配置的归零序列后,MAH 指令会将 HomedStatus 位置位。该位表示已建立绝对机器参考位置。该位置位时,可以有效地使能需要机器参考位置的操作(例如:软件超程检查)。
对于非 CIP 驱动轴数据类型,在以下条件下,HomedStatus 位清零:
  • 下载
  • 控制循环上电
  • 重新连接到运动控制模块
  • 反馈丢失故障
  • 关闭
有关归零配置参数的详细信息,请参阅运动轴对象规范。
主动归零
当轴归零模式配置为“活动”时,在启动 MAH 时,将确认物理轴未处于运动状态。如果轴处于运动状态,则 MAH 会出错,错误代码为 22,轴处于运动状态。如果轴未处于运动状态,则首先激活它以进行伺服操作。随后会使用配置的归零序列(可能是立即、开关、标记或开关-标记)使轴归零。后面的三个归零序列会使轴沿配置的归零方向点动,随后,在根据检测到的归零事件重新定义位置后,轴会自动运动到配置的零点位置。
被动归零
轴归零模式配置为“被动”时,MAH 指令会在下一次出现编码器标记时重新定义物理轴的实际位置。被动归零最常用于将“仅反馈”轴校准到其标记位置,但也可用于伺服轴。将轴校准到编码器标记位置时,被动归零与主动归零相同,但唯一的不同之处在于运动控制器不会对轴发出任何运动命令。
启动被动归零后,轴必须运动到超过编码器标记的位置,归零序列才能正确完成。对于闭环伺服轴,可通过 MAM 或 MAJ 指令完成此运动。对于“仅反馈”物理轴,无法通过运动控制器直接发出运动命令,必须通过其他方式完成此运动。
绝对归零
如果运动轴硬件支持绝对反馈设备,则可使用绝对归零模式。对于绝对归零模式,唯一有效的归零序列为“立即”。在这种情况下下,绝对归零过程会将配置的零点位置应用于绝对反馈设备的报告位置,从而确定轴的真实绝对位置。在通过 MAH 指令执行绝对归零过程之前,轴必须处于“轴就绪”状态,伺服环必须处于禁用状态。
要在配置为主动归零模式的轴上成功执行 MAH 指令,目标轴必须配置为伺服轴类型。要成功执行 MAH 指令,目标轴必须配置为“伺服”或“仅反馈”轴。如果以上任何条件未满足,则指令会发生错误。
小贴士: 由于指令执行需要多个近似更新才能完成请求,因此可能需要执行多次扫描。完成 (.DN) 位不会立即置位,而仅在请求完成后置位。
在此跳变指令中,每次要执行该指令时,继电器梯形图都会将梯级输入条件由清零切换为置位。
主轴驱动速度控制 (Master Driven Speed Control, MDSC) 和 MAH 指令
MDAC 或 MDCC 激活时:
  • 如果在主轴上执行 MAH(进入 IP 状态)时主轴未处于运动状态,MDAC 或 MDCC 保持激活状态。如果执行 MAH(进入 IP 状态)时 MDAC 或 MDCC 处于激活状态,从轴会运动。
  • 如果在主轴上执行 MAH(进入 IP 状态)时主轴正在运动,MAH 将发生错误。MDAC 或 MDCC 状态保持不变。
  • 如果在从轴上执行 MAH(进入 IP 状态)时从轴未处于运动状态,MDAC 或 MDCC 会取消。
  • 如果在从轴上执行 MAH(进入 IP 状态)时从轴正在 MDSC 驱动或时间驱动模式下运动,MAH 将发生错误。MDAC 或 MDCC 的状态保持不变。
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。如果将未初始化的引用或类型不正确的引用传递给轴操作数,则可能发生严重故障。有关操作数相关的故障,请参见“通用属性”。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
.EN、.DN、.ER 和 .IP 位设置为假。
梯级输入条件为假
如果 .DN 或 .ER 位为真,则 .EN 位设置为假。
梯级输入条件为真
.EN 位设置为真,指令执行。
后扫描
不适用
结构化文本
条件/状态
执行的操作
预扫描
请参见“梯形图”表中的“预扫描”行
正常执行
请参见“梯形图”表中的“梯级输入条件为假”行,然后参见“梯级输入条件为真”行。
后扫描
请参见“梯形图”表中的“后扫描”行。
错误代码
有关运动指令,请参阅 运动错误代码 .ERR。
扩展错误代码
“扩展错误代码”针对许多指令通用的“错误代码”提供指令特定的附加信息。有关运动指令,请参阅 运动错误代码 .ERR。
以下扩展错误代码有助于在 MAH 指令收到伺服消息故障 (12) 错误消息或非法归零配置 (41) 时确定问题所在。
相关错误代码(十进制)
扩展错误代码(十进制)
含义
SERVO_MESSAGE_FAILURE (12)
过程根据请求终止 (1)
归零执行后执行关闭/禁用驱动器的指令,或者运动停止指令或处理器模式切换请求取消归零。
SERVO_MESSAGE_FAILURE (12)
无资源 (2)
内存资源不足,无法完成请求。(SERCOS)
SERVO_MESSAGE_FAILURE (12)
对象模型冲突 (12)
轴关闭。
SERVO_MESSAGE_FAILURE (12)
权限被拒绝 (15)
使能输入切换错误。(SERCOS)
SERVO_MESSAGE_FAILURE (12)
设备所处状态不正确 (16)
重设位置、零点和记录 2 互斥 (SERCOS),设备状态错误,无法动作。(SERCOS)
ILLEGAL_HOMING_CONFIG (41)
归零序列 (4)
归零序列与归零模式不兼容。
ILLEGAL_HOMING_CONFIG (41)
归零速度为零 (6)
归零速度不能为零。
ILLEGAL_HOMING_CONFIG (41)
归零返回速度为零 (7)
归零返回速度不能为零。
对于错误代码 54 - 最大减速度值为零,如果扩展错误返回正数 (0-n),则指示坐标系统中不合要求的轴。转到“坐标系统属性”(Coordinate System Properties) 的“常规”(General) 选项卡,查看“轴网格”(Axis Grid) 的方括号 ([ ]) 列,确定最大减速度值为 0 的轴。单击不合要求的轴旁边的省略号按钮,访问“轴属性”(Axis Properties) 画面。转到“动力学”(Dynamics) 选项卡,对最大减速度值进行适当更改。如果扩展错误返回的数字为 -1,则表示坐标系统的最大减速度值为 0。转到“坐标系统属性”(Coordinate System Properties) 的“动力学”(Dynamics) 选项卡,更正最大减速度值。
状态位
MAH 单轴状态位变化
位名称
状态
含义
HomingStatus
真
轴正在归零。
JogStatus
假
轴不再点动。*
MoveStatus
假
轴不再运动。*
GearingStatus
假
轴不再传动。
StoppingStatus
假
轴不再停止。*
*在主动归零序列的各个部分,这些位可置位或清零。MAH 指令在归零序列期间使用运动和点动运动曲线发生器使轴运动。这也意味着其他运动指令对运动或点动运动曲线产生干扰时,可能影响 MAH 启动的归零序列,导致其无法成功完成。
如果处于被动归零模式,MAH 指令仅会设置归零状态位。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal