运动解除监视 (MDW)

此信息适用于
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370、
GuardLogix
5570、
Compact GuardLogix
5380、
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器。在适用情况下会注明 controller 的差异。
运动解除监视 (MDW) 指令用于解除对轴的监视位置事件检查。该指令会将轴数据结构中的监视事件状态和监视装备状态位清零。执行该指令后,与控制运动装备监视 (MAW) 指令相关的“正在处理”位清零。
可用语言
梯形图
运动解除监视 (MDW) 指令用于解除对轴的监视位置事件检查。该指令会将轴数据结构中的监视事件状态和监视装备状态位清零。执行该指令后,与控制运动装备监视 (MAW) 指令相关的“正在处理”位清零。
架构和安全支持
架构
标准
安全
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
是
否
Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
是
否
功能块
此指令不可用于功能块中。
结构化文本
MDW(Axis,MotionControl);
操作数
梯形图和结构化文本
操作数
类型
CompactLogix
5370,
Compact GuardLogix
5370,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380
类型
ControlLogix
5570、
GuardLogix
5570、
ControlLogix
5580、
GuardLogix
5580,以及 ControlLogix 5590 控制器
格式
说明
轴
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_SERVO
AXIS_SERVO_DRIVE
AXIS_GENERIC_DRIVE
AXIS_GENERIC
小贴士: 仅
ControlLogix
5570 和
GuardLogix
5570 控制器支持 AXIS_GENERIC。
标签
要对其执行操作的轴的名称。对于支持 REF_TO 运动数据类型的控制器,支持的轴操作数类型可以替换为等效的 REF_TO 类型。
运动控制
MOTION_INSTRUCTION
MOTION_INSTRUCTION
标签
用于访问指令状态参数的结构。
有关结构化文本中表达式语法的详细信息,请参阅结构化文本语法。
MOTION_INSTRUCTION 结构
助记符
说明
.EN(使能)位 31
梯级出现假到真跳变时,该位设置为真,并在伺服消息事务完成且梯级跳变为假之前保持为真。
.DN(完成)位 29
成功解除轴监视事件检查后,该位设置为真。
.ER(错误)位 28
该位设为真时,表明指令检测到错误,例如指定的轴未配置等。
说明
MDW 指令会取消上一运动装备监视 (MAW) 设置的监视位置事件检查。解除监视位置指令不需要使用参数;仅需输入或选择所需物理轴即可。
如果目标轴在可用轴列表中不存在,则该轴尚未配置,不能运行。可使用标签编辑器创建和配置新轴。
要成功执行 MDW 指令,目标轴必须配置为“伺服”或“仅反馈”轴。否则指令会发生错误。
重要提示: 由于指令执行需要多个近似更新才能完成请求,因此可能需要执行多次扫描。完成 (.DN) 位不会立即置位,而仅在请求完成后置位。
在此跳变指令中,每次要执行该指令时,继电器梯形图都会将梯级输入条件由清零切换为置位。
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。如果将未初始化的引用或类型不正确的引用传递给轴操作数,则可能发生严重故障。有关操作数相关的故障,请参阅 通用属性。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
.EN、.DN、.ER 和 .IP 位设置为假。
梯级输入条件为假
如果 .DN 或 .ER 位为真,则 .EN 位设置为假。
梯级输入条件为真
.EN 位设置为真,指令执行。
后扫描
不适用
结构化文本
条件/状态
执行的操作
预扫描
请参阅“梯形图”表中的“预扫描”行。
正常执行
请参见“梯形图”表中的“梯级输入条件为假”行,然后参见“梯级输入条件为真”行。
后扫描
请参见“梯形图”表中的“后扫描”行。
错误代码
有关运动指令,请参阅 运动错误代码 .ERR。
扩展错误代码
“扩展错误代码”针对许多指令通用的“错误代码”提供指令特定的附加信息。有关运动指令,请参阅 运动错误代码 .ERR。
状态位
MDW 状态位变化
位名称
状态
含义
WatchEventArmedStatus
假
不会为轴装备监视位置事件。
WatchEventStatus
假
已清除上一监视事件。
示例
输入条件为真时,控制器会解除对 axis1 的监视位置事件检查。
梯形图
MDW_LD_ex_v31
结构化文本
MDW(Axis1,MDW_1);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal