运动轴关闭 (MASD)

此信息适用于
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370、
GuardLogix
5570、
Compact GuardLogix
5380、
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器。在适用情况下会注明 controller 的差异。
使用运动轴关闭 (MASD) 指令强制指定轴进入关闭状态。轴的关闭状态表示驱动器输出被禁用、伺服环被禁止以及所有可用或相关正常固态继电器触点断开的情况。轴将保持在关闭状态,直到执行轴或组关闭复位。
架构和安全支持
架构
标准
安全
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
是
否
Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
是
否
可用语言
梯形图
MASD_LD_avail_v31
功能块
此指令不可用于功能块中。
结构化文本
MASD(Axis,MotionControl);
操作数
梯形图和结构化文本
操作数
类型
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
Compact GuardLogix
5380、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器
类型
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370 和
GuardLogix
5570 控制器
格式
说明
Axis
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_VIRTUAL
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_GENERIC
AXIS_GENERIC_DRIVE
AXIS_SERVO
AXIS_SERVO_DRIVE
AXIS_VIRTUAL
小贴士: 仅
ControlLogix
5570 和
GuardLogix
5570 控制器支持 AXIS_GENERIC。
标签
要对其执行操作的轴的名称。对于支持 REF_TO 运动数据类型的控制器,支持的轴操作数类型可以替换为等效的 REF_TO 类型。
Motion
MOTION_INSTRUCTION
用于访问指令状态参数的结构。
有关结构化文本中表达式语法的详细信息,请参阅结构化文本语法。
MOTION_INSTRUCTION 结构
助记符
说明
.EN (Enable) Bit 31
梯级出现假到真跳变时,该位置位,并在伺服消息事务完成且梯级跳变为假之前保持置位状态。
.DN (Done) Bit 29
轴成功设为关闭状态后,该位置位。
.ER (Done) Bit 28
该位置位时,表明指令检测到错误,例如指定的轴未配置等。
说明
MASD 指令立即直接禁用驱动器输出和伺服环,并断开所有相关正常触点。此操作会使轴进入关闭状态。
MASD 指令启动的另一项操作是清除正在进行的所有运动过程,以及将所有运动状态位清零。伴随着这一操作,命令还会将当前针对目标轴处于置位状态的所有运动指令 IP 位清零。
MASD 指令会强制目标轴进入关闭状态。关闭状态的特性之一(若适用)是会断开运动控制模块或驱动器的正常固态继电器触点。如适用,此功能可用于断开控制驱动器系统主电源的急停触点串。请注意,每个运动控制模块通常只有一个正常触点,这表示,针对某个给定模块关联的任一轴执行 MASD 指令都将断开此正常触点。
关闭状态的另一特性是会阻止启动轴运动的所有指令执行。如果尝试执行此类指令,会发生执行错误。要成功启动运动,必须执行关闭复位指令之一。
轴将保持在关闭状态,直到执行运动轴关闭复位 (MASR)、运动组关闭复位 (MGSR) 或运动坐标关闭复位 (MCSR) 指令。如果轴与坐标系统相关联,则在执行运动坐标关闭复位 (MCSR) 指令时,轴将复位。
重要提示: 由于指令执行需要多个近似更新才能完成请求,因此可能需要执行多次扫描。完成 (.DN) 位不会立即置位,而仅在请求完成后置位。
此外,对于 CIP motion,MASD 指令支持取消运动驱动启动 (MDS) 指令。这包括将 MDS“正在处理”(.IP) 位清零,以及将运动状态属性中的 DirectVelocityControlStatus 位和 DirectTorqueControlStatus 位清零。
在此跳变指令中,每次要执行该指令时,继电器梯形图都会将梯级输入条件由清零切换为置位。
主轴驱动速度控制 (MDSC) 和 MASD 指令
当轴关闭时:
  • 在关闭的轴上复位主轴驱动轴控制 (MDAC) 指令的 IP 位。
  • 轴关闭后停止时,MDAC 指令的 AC 位复位。
  • MASD 指令会清除所有后续单个运动指令的待处理主轴。
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。如果将未初始化的引用或类型不正确的引用传递给轴操作数,则可能发生严重故障。有关操作数相关的故障,请参阅 通用属性。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
.EN、.DN 和 .ER 设置为假。
梯级输入条件为假
如果 .DN 或 .ER 位为真,则 .EN 位设置为假。
梯级输入条件为真
.EN 位设置为真,指令执行。如果 EN 位设置为假,则不执行任何动作。
后扫描
不适用
结构化文本
条件/状态
执行的操作
预扫描
请参见“梯形图”表中的“预扫描”行
正常执行
请参见“梯形图”表中的“梯级输入条件为假”行,然后参见“梯级输入条件为真”行。
后扫描
请参见“梯形图”表中的“后扫描”行。
错误代码
有关运动指令,请参阅 运动错误代码 .ERR。
扩展错误代码
“扩展错误代码”针对许多指令通用的“错误代码”提供指令特定的附加信息。有关运动指令,请参阅 运动错误代码 .ERR。
MASD 单轴内部状态位变化
轴状态位
位名称
状态
含义
ServoActionStatus
假
轴处于伺服关闭状态,伺服环处于未激活状态。
DriveEnableStatus
假
驱动器使能输出处于未激活状态。
ShutdownStatus
真
轴处于关闭状态。
运动状态位
位名称
状态
含义
AccelStatus
假
轴未处于加速状态。
DecelStatus
假
轴未处于减速状态。
MoveStatus
假
轴未处于运动状态。
JogStatus
假
轴未处于点动状态。
GearingStatus
假
轴未处于传动状态。
HomingStatus
假
轴未处于归零状态。
StoppingStatus
假
轴处于停止状态。
PositionCamStatus
假
轴未进行位置凸轮传动。
TimeCamStatus
假
轴未进行时间凸轮传动。
PositionCamPendingStatus
假
轴没有待处理的位置凸轮。
TimeCamPendingStatus
假
轴没有待处理的时间凸轮。
GearingLockStatus
假
轴未处于齿轮锁定状态。
PositionCamLockStatus
假
轴未处于凸轮锁定状态。
DirectVelocityControlStatus
假
轴不受直接速度控制。
DirectTorqueControlStatus
假
轴不受直接转矩控制。
示例
梯形图
Ladder Diagram
结构化文本
MASD(myAxis, myMotionControl);
继电器梯形图
L5K_MASD_LD_ex_v31
结构化文本
MASD(myAxis, myMotionControl);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal