运动组关闭复位 (MGSR)

此信息适用于
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370、
GuardLogix
5570、
Compact GuardLogix
5380、
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
运动组关闭复位 (MGSR) 指令用于将轴组从关闭运行状态转换为轴就绪运行状态。执行此命令后,会清除与组中各轴相关的所有故障,并关闭与指定组相关的运动控制模块的所有正常继电器触点。
可用语言
梯形图
MGSR_LD_avail_v31
功能块
此指令不可用于功能块中。
结构化文本
MGSR(Group,MotionControl);
操作数
梯形图和结构化文本
操作数
类型
格式
说明
组 (Group)
MOTION_GROUP
标签
要对其执行操作的轴组的名称。
运动控制
MOTION_INSTRUCTION
标签
用于访问指令状态参数的结构。
有关结构化文本中表达式语法的详细信息,请参阅结构化文本语法。
MOTION_INSTRUCTION 结构
助记符
说明
.EN(使能)位 31
使能位,指示指令使能时间。该位保持置位,直到伺服消息传送完成后梯级输入条件变为假。
.DN(完成)位 29
完成位,指示指令已将轴组从关闭运行状态复位。
.ER(错误)位 28
错误位,指令检测到错误时进行指示,如向伺服模块传送消息失败。
说明
MGSR 指令会清除所有轴故障,关闭组中运动控制模块的所有相关正常固态继电器触点,使指定组中的所有轴退出关闭状态。此操作会使运动组中的所有轴进入轴就绪状态。
此操作与运动组关闭 (MGSD) 指令使目标组中的所有轴强制进入关闭状态的操作相同。MGSR 指令会使指定组中的所有轴退出关闭状态,进入轴就绪状态。关闭状态的特性之一(若支持)是会打开组的各个运动控制模块的正常固态继电器触点。因此,将 MGSR 指令应用到运动控制模块组后,会关闭所有运动控制模块的正常继电器触点。此功能可用于闭合控制各驱动器系统主电源的急停触点串,允许客户重新为驱动器加电。
要成功执行 MGSR 指令,必须已配置目标组。
重要提示: 由于指令执行需要多个近似更新才能完成请求,因此可能需要执行多次扫描。完成 (.DN) 位不会立即置位,而仅在请求完成后置位。
此为跳变指令:
  • 在继电器梯形图中,每次要执行该指令时,梯级输入条件均会由假切换为真。
  • 在结构化文本中,为指令设置限定条件,以便仅在出现跳变时才执行此指令。
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。有关操作数相关的故障,请参阅 通用属性。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
.EN、.DN、.ER 和 .IP 位设置为假。
梯级输入条件为假
如果 .DN 或 .ER 位为真,则 .EN 位设置为假。
梯级输入条件为真
.EN 位设置为真,指令执行。
后扫描
不适用
结构化文本
条件/状态
执行的操作
预扫描
请参阅“梯形图”表中的“预扫描”行。
正常执行
请参见“梯形图”表中的“梯级输入条件为假”行,然后参见“梯级输入条件为真”行。
后扫描
请参见“梯形图”表中的“后扫描”行。
状态位
MGSR 状态位变化
位名称
状态
含义
ServoActionStatus
假
轴处于伺服关闭状态,伺服环处于未激活状态。
DriveEnableStatus
假
轴驱动器使能输出处于未激活状态。
ShutdownStatus
假
轴处于关闭状态。
示例
输入条件为真时,控制器会将 group1 中的所有轴从关闭运行状态转换为轴就绪运行状态。
梯形图
MGSR_LD_ex_v31
结构化文本
MGSR(Motion,MGSR_3);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal