安全策略属性

如何打开“安全策略属性”?
在
浏览器
窗口中,展开
系统
>
策略
>
系统策略
,然后双击
安全策略
。
使用
安全策略属性
定义对系统中的所有
FactoryTalk
产品实施安全保护所遵循的通用规则。要修改安全策略,需要获取对
浏览器
中
系统策略
文件夹的相应权限。
  • 帐户策略设置
    :指定
    FactoryTalk
    对用户、计算机和组帐户进行策略管理的方式。
  • 智能卡策略设置
    :指定如何使用 Radio-Frequency-Identification (RFID) 智能卡登录
    FactoryTalk
    用户帐户。
  • 计算机策略设置
    :指定
    FactoryTalk
    Network Directory 中的计算机帐户使用远程访问的方式。
  • 目录保护策略设置
    :指定
    FactoryTalk
    Network Directory 的客户端计算机帐户使用情况。
  • DNS 别名
    :指定与托管
    FactoryTalk Directory
    服务器的计算机关联的 DNS 别名。
  • 加密设置
    :指定由 FactoryTalk 产品使用的加密和解密算法。
  • 系统通信设置
    :指定 FactoryTalk 事件系统中的通信设置。
  • 密码策略设置
    :指定
    FactoryTalk
    用户帐户的密码要求。
  • 服务令牌:
    指定是否使用已签名的服务令牌。
  • 单次登录策略设置
    :指定用户是可以一次登录到
    FactoryTalk
    系统还是必须分别登录每个
    FactoryTalk
    产品。
  • Web 身份验证设置
    :指定 Microsoft Entra ID(称为 Azure AD)用户登录设置。
  • Web 身份验证/授权服务器
    :为启用了 FactoryTalk 的软件 Web 应用程序指定安全设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal