使用 FactoryTalk 反向代理

可在托管已启用 FactoryTalk 的软件 Web 服务器(如 FactoryTalk AssetCentre 或 FactoryTalk ViewPoint)的计算机上安装 FactoryTalk 反向代理。默认情况下,FactoryTalk 反向代理随 FactoryTalk Web 身份验证服务器一起安装。
使用 FactoryTalk 反向代理
  1. 在 Web 服务器计算机(例如 FactoryTalk AssetCentre Server)上,安装 FactoryTalk Services Platform 和 FactoryTalk 反向代理。
  2. 安装 FactoryTalk Services Platform 时,选择
    • 标准
      选项
      保持选中“
      与 TLS 进行安全通信
      ”复选框。系统将创建一个站点绑定,并在 Internet Information Services (IIS)
      Default Web Site
      中使用端口
      443
      将绑定协议设置为
      HTTPS
      。建议使用 TLS 保护通信安全。
      小贴士: 如果清除了“
      与 TLS 进行安全通信
      ”复选框,系统将创建一个站点绑定,并在 Internet Information Services (IIS) 的
      Default Web Site
      中使用端口
      80
      将其协议设置为
      HTTP
      。
    • 安全
      选项
      与 TLS 进行安全通信
      默认启用。
    如果新站点绑定与现有站点绑定相同,FactoryTalk 系统将使用现有绑定。
  3. 配置证书。
    我们建议您使用由证书颁发机构 (CA) 签名的证书来保护通信安全。
  4. 将证书导入 Web 服务器计算机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal