修改目录保护策略设置

使用
目录保护策略设置
更改安全策略属性,以确定:
  • 客户端计算机从服务器断开之后,缓存文件保持可用的时长,并确定是否显示警告消息
这些设置仅会应用于
FactoryTalk
Network Directory 中的计算机。
要修改目录保护策略设置
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,依次展开
    系统
    >
    策略
    >
    系统策略
    。
  2. 右键单击
    安全策略
    ,然后选择
    属性
    。
  3. 在
    安全策略属性
    中,展开
    目录保护策略设置
    。
  4. 如果不允许非安全客户端连接到目录服务器计算机,请将
    支持不安全的客户端
    设置为
    拒绝
    。
  5. 如果不应创建消息,请将
    审核不安全的客户端连接
    设置更改为
    已禁用
    。
  6. 默认情况下,缓存文件永不过期。客户端计算机与服务器断开连接之后,缓存文件仍然可用。要设置缓存文件应过期的时间限制,请键入或选择 1 到 9999 之间的小时数,更改
    目录缓存过期
    设置。达到该时间限制后,客户端必须重新连接到服务器才能继续访问文件。
  7. 默认情况下,缓存过期之前不会显示警告,但断开连接和缓存过期时会显示通知。要启用缓存过期警告,请键入 1 到 24 之间的数字,更改
    目录缓存过期警告
    。警告通知会在缓存过期前显示该小时数。
  8. 配置
    安全授权策略
    来确定是使用服务器还是本地客户端缓存文件中的目录文件来授权客户端计算机。
    • 在授权之前需要从服务器更新目录
      表示使用服务器中的目录文件来授权客户端计算机。
    • 使用本地客户端缓存
      表示使用本地客户端缓存文件来授权客户端计算机。在“目录缓存传输等待时间”中配置传输缓存文件之前客户端计算机等待的时长。
  9. 配置
    目录缓存传输等待时间
    策略来确定传输缓存文件之前客户端计算机等待的时长。输入介于 5 和 600 之间的秒数。此策略仅适用于
    安全授权策略
    设置为
    使用本地客户端缓存
    的情况。
  10. 修改完目录保护策略设置后,选择
    确定
    。
    重要提示:
    如果将
    识别使用此名称的终端服务器客户端
    设置为
    服务器计算机
    ,可能会影响远程桌面服务用户对
    FactoryTalk
    系统的访问级别。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal