单次登录策略设置

使用
安全策略属性
中的
单次登录策略设置
来设置用户是可以一次登录到
FactoryTalk
系统还是必须分别登录每个
FactoryTalk
产品。
如果用户将使用远程桌面连接服务器计算机的名称通过远程桌面服务进行连接,请禁用单次登录。这由计算机策略设置
用于识别终端服务器客户端的名称
确定。计算机名称被保存为单次登录用户的凭证的一部分,可能影响用户对
FactoryTalk
系统的访问级别。
设置
描述
已启用
要求用户只需单次登录到
FactoryTalk
系统。系统在用户登录后执行操作时会检查用户的访问权限。如果用户具有所需访问权限,则允许操作继续。如果用户不具备所需访问权限,则会阻止操作执行。不会重复提示用户输入用户名和密码进行登录。
已禁用
要求用户分别登录每个
FactoryTalk
产品。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal