FactoryTalk 系统通信设置

FactoryTalk 系统通信设置
用于为分布式系统选择 Socket.IO 或 DCOM。这些设置仅影响
Network
Directory。更改此设置可能会影响 FactoryTalk Directory 客户端与 FactoryTalk Directory 服务器通信的能力。
重要提示:
在设置为 Socket.IO 的系统中,如果还原的 FactoryTalk Directory BAK 文件更改了 TLS 端口,则在客户端重新启动之前,客户端无法与服务器通信。
设置
描述
系统通信类型
指定 FactoryTalk 事件系统中使用的通信类型。
  • 自动:
    FactoryTalk Directory 事件服务器接受来自客户端的 Socket.IO 和 DCOM 连接。
    当运行 FactoryTalk Services Platform 版本 6.30 或更早版本的计算机与运行版本 6.31 的 FactoryTalk Directory 服务器通信时,必须使用“自动”或 DCOM。
    选择
    自动
    时,系统首选 Socket.IO 连接。如果无法建立 Socket.IO 连接,系统将使用 DCOM,直到服务重新启动。
  • Socket.IO:
    FactoryTalk Directory 事件服务器将只接受 Socket.IO 连接。如果用来托管已启用 FactoryTalk 的软件的所有计算机均运行 FactoryTalk Services Platform 版本 6.31 或更高版本,则可以使用 Socket.IO。
    要使用 Socket.IO,请在安装 FactoryTalk Services Platform 时选择
    FactoryTalk Directory 服务器服务
    选项。 选择
    Socket.IO
    时,系统仅使用 Socket.IO 连接。
    注意
    :使用此设置时,运行低于 6.31 版本的 FactoryTalk Services Platform 客户端的计算机将无法与 FactoryTalk Directory 服务器通信。
  • DCOM:
    FactoryTalk Directory 事件服务器将只接受 DCOM 连接。当运行 FactoryTalk Services Platform 版本 6.30 或更早版本的计算机与运行版本 6.31 的 FactoryTalk Directory 服务器通信时,必须使用“自动”或 DCOM。
    选择
    DCOM
    时,系统仅使用 DCOM 连接。
默认类型为
自动
。此默认设置可确保版本 6.31 客户端和之前版本的客户端都能与运行版本 6.31 的 FactoryTalk Directory 服务器通信。
系统通信协议
指定在两台计算机之间使用的通信协议:一台托管已启用 FactoryTalk 的软件客户端,另一台托管 FactoryTalk Web 事件服务器。
  • WebSocket:
    它是客户端与服务器之间的持久性 TCP 连接,提供实时的全双工通信通道。
  • 轮询:
    这是客户端和服务器之间的非连续 TCP 连接,提供接近实时的数据访问模式。
    注意:
    当网络不稳定时,不建议使用
    WebSocket
    协议
    。要启用
    WebSocket 协议
    ,需要重新启动计算机。
此设置仅在
系统通信类型
设置为
自动
或
Socket.IO
时才会影响系统。
系统通信端口
为托管 FactoryTalk Web 事件服务器的计算机指定通信端口。
此设置仅在
系统通信类型
设置为
自动
或
Socket.IO
时才会影响系统。
默认端口为
7113
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal