配置站点绑定

站点绑定配置将影响所有使用 FactoryTalk 反向代理的计算机。
要配置站点绑定
  1. 在 FactoryTalk Directory 服务器计算机上,打开 FactoryTalk Administration Console。
  2. 在
    浏览器
    窗格中,转到
    localhost > 系统 > 策略 > 系统策略 > 安全策略
    。
  3. 根据需要更改
    反向代理端口
    和
    反向代理协议
    。
    重要提示:
    • 请确保允许反向代理端口通过计算机的防火墙(例如 Windows Defender 防火墙)。
    • 如果
      反向代理端口
      或
      反向代理协议
      发生变化,FactoryTalk 系统将更改 Internet Information Services (IIS)
      Default Web Site
      中的
      站点绑定
      。 如果已启用 HTTPS,则可能需要重新配置证书。
    • 如果只想使用 HTTPS,请在安装后在 IIS 中删除 HTTP 与端口 80 的绑定。
  4. 选择
    应用
    ,然后选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal