设置系统策略

设置系统策略,以管理应用于整个
FactoryTalk
系统的设置。Network Directory 和 Local Directory 中的策略设置彼此独立。
浏览到
系统
>
策略
>
系统策略
,查看并编辑以下各项:
  • 智能卡授权
    确定服务是否可以使用 FactoryTalk 智能卡登录功能访问
    FactoryTalk Directory
    。
  • 应用程序授权
    确定应用程序是否可访问
    FactoryTalk Directory
    。
  • FactoryTalk Diagnostics
    确定是否将所有启用了 FactoryTalk 的产品中的 FactoryTalk Diagnostics 消息转发到 Syslog 收集器。
  • 用户权限分配
    确定哪些用户可执行系统范围的操作,如备份和还原
    FactoryTalk Directory
    的内容、更改目录服务器计算机、执行到冗余服务器的手动切换以及修改安全授权标识符。
  • Live Data 策略
    确定分布式
    FactoryTalk
    系统的默认通信协议。
  • Web 令牌授权
    授权获许可的第三方应用程序获取应用程序令牌。
  • SMTP 策略
    定义已启用 FactoryTalk 的产品用于发送电子邮件通知的集中式 SMTP 服务器配置。
  • 健康监控策略
    定义健康监控服务在确定是否发生了网络错误以及在切换到后备服务器之前等待的时间时所使用的参数。
  • 审核策略
    定义哪些活动会生成审核消息。
  • 安全策略
    定义应用于
    FactoryTalk
    帐户的安全策略,安全策略分为以下类别:帐户策略、计算机策略、目录保护策略、密码策略和单次登录策略。这些策略不应用于
    Windows
    关联帐户。为
    Windows
    中的
    Windows
    关联帐户定义策略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal