启用单次登录

使用
单次登录策略设置
配置安全策略属性,以启用单次登录功能。启用单次登录后,只允许用户在给定计算机的每个目录上登录一次。登录后,该计算机上这一目录中的所有参与
FactoryTalk
产品自动使用相同的安全凭据。
要启用单次登录
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,依次展开
    系统 > 策略 > 系统策略
    。
  2. 右键单击
    安全策略
    ,然后选择
    属性
    。
  3. 在
    安全策略属性
    中,选择
    >
    展开
    单次登录策略设置
    。
  4. 选择
    使用单次登录
    右侧的向下箭头。
  5. 选择
    已启用
    ,然后选择
    确定
    。
如果单次登录仍不能正常工作,可能使用的
FactoryTalk
产品不支持单次登录功能。有些
FactoryTalk
产品始终需要用户登录,即使已经启用了单次登录亦是如此。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal