修改加密设置

加密设置
用于指定由 FactoryTalk 产品使用的加密和解密算法。
修改加密设置
  1. 在 FactoryTalk Administration Console
    浏览器中
    ,转到
    系统
    >
    策略
    >
    系统策略
    。
  2. 双击
    安全策略
    。
  3. 在
    加密方法
    中,选择:
    • 旧数据类型:
      使用旧加密算法可确保与 FactoryTalk Services Platform 版本 6.31.00 及更早版本兼容。
    • 增强:
      使用增强加密算法可满足 FactoryTalk 系统的现代安全要求。
    如果选择
    已增强
    ,则必须升级所有客户端。
  4. 选择
    确定
    或
    应用
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal