切换用来托管 FactoryTalk Directory 服务器的计算机

借此功能,可在提供现有服务器的同时,提供一个新的 FactoryTalk Directory 服务器。如果使用 DNS 别名在每台客户端计算机上指定 FactoryTalk Directory 服务器,则在从现有 FactoryTalk Directory 服务器切换到新的 FactoryTalk Directory 服务器后,不必重新配置每台 FactoryTalk Directory 客户端计算机。
前提
  • 确保现有 FactoryTalk Directory 服务器与 DNS 别名关联。
切换用来托管 FactoryTalk Directory 服务器的计算机
  1. 在 DNS 服务器中,使用目标服务器计算机的完全限定域名配置 DNS 别名。
  2. 在切换到目标服务器计算机之前,请备份现有的 FactoryTalk Directory 服务器的配置。
    还原目标服务器计算机中的配置可确保在先前的计算机中创建的应用程序运行正常,然后重启目标服务器计算机。
    备份服务器必须处于联机状态。
  3. 在目标服务器计算机上,打开 FactoryTalk Administration Console,然后选中
    FactoryTalk Directory 服务器的 DNS 别名
    安全策略,以确保配置正确。
  4. 在收到每台客户端计算机上的服务器更改通知后,重新启动每台客户端计算机。
    小贴士:
    如果在收到通知之前重新启动客户端计算机,一些从属服务(如 FactoryTalk Linx 服务)可能无法切换到新的 FactoryTalk Services Platform 服务器,必须再次重启客户端计算机。
    建议您先重启用来托管 HMI 服务器、FactoryTalk Alarms and Events 服务器和 FactoryTalk Linx 服务器的客户端计算机,然后再重启其他客户端计算机,以确保所有客户端计算机都能正常运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal