Web 身份验证/授权服务器

下表显示了已启用 FactoryTalk 的软件 Web 应用程序的安全设置。
设置
描述
FactoryTalk Web 身份验证端口
指定已启用 FactoryTalk 的软件 Web 应用程序可以访问的通信端口。默认端口为 7110。
FactoryTalk Web 支持服务端口
指定 FactoryTalk Web 支持服务可以访问的通信端口。默认端口为 7111。
反向代理端口
为使用 FactoryTalk 反向代理服务器的计算机指定网站端口。
  • 如果使用的是 HTTPS,则默认端口为 443。
  • 如果使用的是 HTTP,则默认端口为 80。
反向代理协议
为使用 FactoryTalk 反向代理服务器的计算机指定通信协议(HTTPS 或 HTTP)。
访问令牌过期时间
指定访问令牌多久后到期。
  • 最小值:
    1 分钟
  • 最大值:
    525,600 分钟
  • 默认值
    :
    60 分钟
授权代码过期时间
指定授权代码多久后到期。
  • 最小值:
    1 分钟
  • 最大值:
    1,440 分钟
  • 默认值
    :
    10 分钟
刷新令牌过期时间
指定刷新令牌多久后到期。
  • 最小值:
    1 分钟
  • 最大值:
    1,440 分钟
  • 默认值
    :
    1,440 分钟
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal