FactoryTalk 反向代理

反向代理可代表客户端从一个或多个服务器检索资源。然后,这些资源将返回给客户端,看起来它们似乎源自反向代理服务器本身。FactoryTalk 反向代理适用于启用了 FactoryTalk 的软件,如 FactoryTalk AssetCentre 和 FactoryTalk ViewPoint。FactoryTalk 反向代理解决方案基于 Internet Information Services (IIS) 应用程序路由请求和 URL 重写。
使用 FactoryTalk 反向代理可以:
  • 防止发生跨域资源共享 (Cross-Origin Resource Sharing, CORS) 行为,该行为会影响已启用 FactoryTalk 的软件 Web 应用程序。
  • 管理已启用 FactoryTalk 的软件 Web 应用程序的通信协议,如 HTTPS 和 HTTP。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal