修改 Web 身份验证/授权服务器

使用
Web 身份验证/授权服务器
为启用了 FactoryTalk 的软件 Web 应用程序设置安全策略。
要修改 Web 身份验证/授权服务器
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    窗格中,转到
    本地主机 > 系统 > 策略 > 系统策略
    。
  2. 双击
    安全策略
    。
  3. 在
    FactoryTalk Web 身份验证端口
    中,输入启用了 FactoryTalk 的软件 Web 应用程序的端口号。
    默认端口为 7110。
  4. 在
    FactoryTalk Web 支持服务端口
    中,输入 FactoryTalk Web 支持服务的端口号。
    默认端口为 7111。
  5. 在
    反向代理端口
    中,输入使用 FactoryTalk 反向代理服务器的计算机的网站端口号。
    如果使用的是 HTTPS,则默认端口为 443。
    如果使用的是 HTTP,则默认端口为 80。
  6. 在
    反向代理端口
    中,选择
    HTTPS
    或
    HTTP
    。
    如果
    反向代理端口
    或
    反向代理协议
    发生变化,系统将更改 Internet Information Services (IIS)
    Default Web Site
    中的
    站点绑定
    。如果使用 HTTPS 保护通信安全,则可能需要为 HTTPS 站点绑定重新配置证书。
  7. 在
    访问令牌过期时间
    中,输入一个介于 1 和 525,600 之间的值,以更改访问令牌到期前的时间长度。
  8. 在
    授权代码过期时间
    中,输入一个介于 1 和 1,440 之间的值,以更改授权代码到期前的时间长度。
  9. 在
    刷新令牌过期时间
    中,输入一个介于 1 和 1,440 之间的值,以更改刷新令牌到期前的时间长度。
  10. 选择
    应用
    ,然后选择
    确定
    。
    重新启动计算机以应用对配置进行的更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal