计算机策略设置

计算机策略设置
控制计算机帐户远程访问
FactoryTalk Directory
的方式。这些设置仅适用于
FactoryTalk
Network Directory 中的计算机帐户,因为
FactoryTalk
Local Directory 不允许远程访问。
设置
描述
所有客户端计算机均需要计算机帐户
确定客户端计算机在 Network Directory 中没有计算机帐户的情况下是否可以访问
FactoryTalk
Network Directory。如果即便计算机在
FactoryTalk Directory
中没有计算机帐户也希望用户能够从任何计算机进行远程连接,请禁用此策略。
即使在此设置被禁用时,也要为所有托管
服务器
(例如,
Rockwell Automation
设备服务器 (
FactoryTalk Linx
)、
OPC
数据服务器、标签报警和事件服务器或 HMI 服务器)的计算机创建计算机帐户。如果没有服务器计算机帐户,则无法从网络上的客户端计算机配置服务器。
FactoryTalk
Network Directory 服务器无法在网络上定位这些没有计算机帐户的服务器。
启用
仅允许用户从在
FactoryTalk Directory
中有帐户的客户端计算机登录到
FactoryTalk
。如果将
用于识别终端服务器客户端的名称
策略设置为
服务器计算机
,则即使设置为“启用”,远程桌面服务客户端也仍然可以在没有计算机帐户的情况下登录到
FactoryTalk Directory
。
禁用
允许用户从任何客户端计算机登录到
FactoryTalk
,即使该机算机在
FactoryTalk
Network Directory 中没有计算机帐户。
默认值
:已启用
用于识别终端服务器客户端的名称
确定使用哪种计算机名称来标识通过远程桌面服务连接到
FactoryTalk Directory
的客户端。此策略还确定了通过远程桌面服务连接的客户端计算机是否需要
FactoryTalk Directory
中的计算机帐户。
服务器计算机
允许客户端计算机通过远程桌面服务连接,不需要
FactoryTalk Directory
中的计算机帐户,即使将
所有客户端计算机均需要计算机帐户
策略设置为
启用
。这是因为
FactoryTalk Directory
的行为与客户端计算机从远程桌面连接计算机访问
FactoryTalk Directory
时一样。
如果设为
终端客户端
并
启用
了
所有客户端计算机均需要计算机帐户
,则客户端计算机必须在
FactoryTalk Directory
中拥有帐户才能访问
FactoryTalk
应用程序。
如果设置为
终端客户端
并将
所有客户端计算机均需要计算机帐户
策略设置为
禁用
,则客户端计算机无需在
FactoryTalk Directory
中拥有计算机帐户就可以访问
FactoryTalk
应用程序。此组合设置对于诊断记录很有用处,因为发起操作的客户端计算机的名称会被记录下来。
用于识别终端服务器客户端的名称
策略还可以确定通过远程桌面服务连接的系统上所执行操作的
FactoryTalk Diagnostics
记录中显示的计算机名称:
终端客户端
会记录用户使用客户端计算机名称连接到终端服务器的操作。
FactoryTalk Diagnostics
中记录的计算机名称对于每个通过远程桌面服务连接的客户端来说各不相同。
服务器计算机
会记录为所有用户使用终端服务器名称的操作。
FactoryTalk Diagnostics
中记录的计算机名称对于通过远程桌面服务连接的所有用户都是相同的。
默认值
:终端客户端
强制在登录进程中使用本地计算机名称
确定当断开的远程会话阻止登录进程时,系统是否将强制使用本地计算机名称。
已启用
:在远程会话断开连接时,允许使用本地计算机名称登录。
已禁用
:在远程会话断开连接时,不允许登录
FactoryTalk Directory
。
默认值
:已禁用
重要提示:
如果将
识别使用此名称的终端服务器客户端
设置为
服务器计算机
,可能会影响远程桌面服务用户对
FactoryTalk
系统的访问级别。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal