智能卡策略设置

如何打开“智能卡策略设置”?
  1. 启动
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    ,然后登录
    FactoryTalk
    Network Directory 或
    FactoryTalk
    Local Directory。
  2. 在
    浏览器
    中,展开
    系统
    文件夹 >
    策略
    >
    系统策略
    。
  3. 选择
    智能卡登录策略设置
    。
使用
智能卡策略设置
指定
FactoryTalk
用户帐户如何使用 RFID 智能卡登录。智能卡 ID 在
FactoryTalk
用户帐户属性中进行配置。
注意
,更改智能卡策略设置将导致全部现有的智能卡关联用户无法使用智能卡登录。
设置
描述
允许智能卡登录
确定
FactoryTalk
用户帐户是否可以使用 RFID 智能卡登录
FactoryTalk
。
默认值
:已启用
要允许
FactoryTalk
用户帐户使用智能卡登录
FactoryTalk
,请将此策略设置为
已启用
。
如果禁用此策略,则用户必须使用用户名和密码进行登录或者通过单次登录进行登录。
ID 中的位数
标识智能卡 ID 的位数。
例如,从智能卡获得的数据是 1010101010101001,并且位数设置为 5 位。
如果未配置奇偶校验位(默认为 0 位),则 ID 为从右到左计数的五位:01001,十进制数为“9”。
如果配置了奇偶校验位(例如 1 位),则将其排除。ID 将是从第二位到最后一位计数的五位:10100,十进制数为“20”。
此值来自智能卡提供商。
要抽取的奇偶校验位尾数
标识智能卡标识号中包含的奇偶校验位的数量。此值来自智能卡提供商。
使用工厂代码
确定智能卡标识号是否还必须具有匹配的工厂代码才能登录。
工厂代码的位数
标识用作工厂代码 (FAC) 的位数。此值来自智能卡提供商。
工厂代码
标识与智能卡中嵌入的工厂代码相匹配的工厂代码。这将用作检查智能卡是否可用于登录时的首个条件。请与智能卡制造商联系以自定义工厂代码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal