密码策略设置

对于
FactoryTalk
用户帐户,使用
密码策略设置
配置以下安全属性设置:
  • 密码加密方法
  • 密码复杂性
  • 最小密码长度
  • 记住的以前密码数量
  • 密码最短使用期限
  • 密码最长使用期限
  • 密码过期警告
FactoryTalk
用户帐户的密码可最多包含 64 个字符。一组密码策略确定密码的长度和复杂性。出于安全考虑,不要对帐户使用空密码。
为避免出现间歇性安全故障或无法登录,请始终为所有
Windows
关联帐户使用密码。如果不希望在
Windows
关联帐户中使用密码,可在本地计算机上禁用
Windows
本地安全策略
帐户:本地帐户空密码的使用仅限于控制台登录
。在
Windows
中为
Windows
关联帐户定义密码策略。
设置
描述
密码加密方法
确定密码存储在
FactoryTalk Directory
中时的加密方式。
  • MD5
    - 128 位散列算法,用于之前版本的
    FactoryTalk Services Platform
    。保留向后兼容性,但存在已知安全漏洞。
  • SHA-256
    - 256 位散列算法,满足现代安全性要求。如果可行,强烈建议将系统转换为使用 SHA-256 密码加密方法。
密码必须满足复杂性要求
确定密码必须达到的复杂程度。
已禁用
表示用户帐户的密码可以包括任何字符或字符组合。
已启用
要求用户创建更安全的密码,因为用户帐户使用的密码:
  • 不能包含用户帐户名全称。例如,用户帐户 John12 的密码不能为 John1234。但密码 12John 是允许的。该项检查区分大小写,所以 John12 的密码可以是 jOHN12。
  • 必须至少包含六个字符(使用
    最短密码长度
    策略更改最小值)
  • 必须包含以下四个类别中三个类别的字符:
    • 无重音大写字符(A 到 Z)
    • 无重音小写字符(a 到 z)
    • 数字(0 到 9)
    • 非字母数字字符(!、@、#、%)
如果启用的话,任何不符合这些最低要求的密码都会被拒绝,并且将提示用户创建满足上述标准的密码。这些复杂性要求由系统定义,且无法更改。
如果最短密码长度小于六个字符,则
密码必须满足复杂性要求
策略会覆盖
最短密码长度
策略。如果最短密码长度大于六个字符,则优先采用
最短密码长度
。
默认值
:已禁用。
最小密码长度
设置用户帐户密码至少要包含的字符数。如果值为
0
,则可以创建没有密码的用户帐户。
如果启用的话,
密码必须满足复杂性要求
策略要求密码长度至少为六个字符。但是,如果
最短密码长度
策略设置为大于六个字符,则会覆盖
密码必须满足复杂性要求
策略。
最小值
:
0 个字符
。如果值为
0 个字符
,则可以创建没有密码的用户帐户。
最大值
:
64 个字符
默认值
:
  • 对于 Network Directory,为
    6 个字符
    。
  • 对于 Local Directory,为
    0 个字符
    。用户可以将其帐户密码设为空。
记住的以前密码
设置在重用旧密码之前必须创建的唯一新密码数量。此策略确保不会连续重用旧密码。
要保持
记住的以前密码
策略的有效性,请将
密码最短使用期限
策略设置为非零值,以防止密码立即更改。要使
密码最长使用期限
策略有意义,也需要此策略。
如果此策略设为
0 个密码
,用户可以在密码过期时立即重新使用现有的密码。
最小值:
0 个密码
最大值:
24 个密码
默认值:
3 个密码
密码最短使用期限
在可以更改密码之前,设置密码必须有效的最小天数。如果设为
0
,用户可以在上一次密码更改后立即更改密码。
此策略与
记住的以前密码
策略配合使用,避免用户重复更改密码,直至可以再次使用用户收藏的旧密码之一。
如果
密码最短使用期限
的值大于
密码最长使用期限
的值,则会忽略密码最短使用期限。
  • 最小值:
    0 天
  • 最大值:
    999 天
  • 默认值
    :
    0 天
    。用户可以随时更改其密码
    。
密码最长使用期限
设置在必须进行更改之前,密码最多可以使用的天数。如果设置为
0
,密码永不过期。设置此值时,确定为
密码过期警告
指定一个小于此值的值。
如果
密码最长使用期限
过期,则会在用户下次使用此帐户登录时提示用户更改密码。
如果
密码最长使用期限
策略的值小于
密码最短使用期限
策略的值,则将忽略密码最短使用期限。
  • 最小值:
    0 天
  • 最大值:
    999 天
  • 默认值
    :
    0 天。
    永远不会提示用户更改其密码
    。
密码过期警告
设置在密码过期前多少天,系统开始提示用户更改密码。
如果
密码最长使用期限
设置为 0(零),则不会出现密码过期警告。
如果
密码过期警告
的值大于
密码最长使用期限
的值,密码过期警告会在下一次用户尝试登录时出现。
  • 最小值:
    过期前 0 天
  • 最大值:
    过期前 999 天
  • 默认值:
    过期前 14 天
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal