何时禁用单次登录

如果有多个用户共用同一个
Windows
用户帐户,但是他们有不同的
FactoryTalk
用户帐户,可能需要禁用单次登录。这是因为如果启用了单次登录,最后一个登录到
FactoryTalk
的用户会自动登录到后续所有
FactoryTalk
产品。如果需要能够分辨每个用户的操作,请禁用单次登录,强制所有用户针对使用的每个
FactoryTalk
产品自行进行身份验证。
无法使所有用户同时从所有
FactoryTalk
产品注销。因为某些产品可能需要在后台不中断运行。要使所有用户同时从
FactoryTalk
产品注销,请从
Windows
注销。从
Windows
注销也会关闭在
Windows
会话中启动的所有
FactoryTalk
产品,无论有多少用户已登录均会如此。
如果使用远程桌面连接
服务器
计算机的名称通过远程桌面服务登录
FactoryTalk
,也要禁用单次登录。此外,更改安全策略
用于识别终端服务器客户端的名称
以允许远程桌面服务用户使用远程桌面连接
客户端
计算机的名称连接。
如果单次登录仍不能正常工作,可能使用的
FactoryTalk
产品不支持单次登录功能。有些
FactoryTalk
产品始终需要用户登录,即使已经启用了单次登录亦是如此。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal