禁用单次登录

为了要求用户分别登录每个
FactoryTalk
产品,请配置
单次登录策略设置
,以禁用单次登录功能。
要禁用单次登录
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,依次展开
    系统 > 策略 > 系统策略
    。
  2. 右键单击
    安全策略
    ,然后选择
    属性
    。
  3. 在
    安全策略属性
    中,选择
    >
    展开
    单次登录策略设置
    。
  4. 选择
    使用单次登录
    右侧的向下箭头。
  5. 选择
    已禁用
    ,然后选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal