修改系统通信设置

系统通信设置
用于为分布式系统选择 Socket.IO 或 DCOM。选择
自动
时,系统首选 Socket.IO 连接。如果无法建立 Socket.IO 连接,系统将使用 DCOM。选择
Socket.IO
时,系统仅使用 Socket.IO 连接。选择
DCOM
时,系统仅使用 DCOM 连接。
要修改系统通信设置
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    窗格中,转到
    localhost
    >
    系统
    >
    策略
    >
    系统策略
    。
  2. 双击
    安全策略
    。
  3. 在
    系统通信
    类型
    中,选择
    自动
    、
    Socket.IO
    或
    DCOM
    。
    重要提示:
    • 使用混合系统(例如,具有 FactoryTalk Services Platform 版本 6.31 或更高版本的服务器计算机,以及具有 FactoryTalk Services Platform 版本 6.30 或更早版本的客户端计算机)时,必须使用
      自动
      或
      DCOM
      以确保兼容性。
    • 如果在使用的系统中,用来托管已启用 FactoryTalk 的软件客户端和服务器的计算机上安装了 FactoryTalk Services Platform 版本 6.31 或更高版本,可以使用
      自动
      或
      Socket.IO
      。
      自动
      会首先尝试使用 Socket.IO,直到通信失败。 一旦 Socket.IO 通信失败,系统将切换至 DCOM,并维持在 DCOM 状态,直到应用程序重新启动。
    • FactoryTalk Directory 服务器和使用 DCOM 的客户端之间的通信不安全。为确保通信安全,可以选择以下两种方式:
      • 可以将
        系统通信类型
        设置为
        Socket.IO
        以强制系统仅使用 Socket.IO 通信。
      • 如果无法执行此步骤,则必须通过以下两种方式之一将系统中所有计算机上启用了 FactoryTalk 的产品所用的 DCOM 身份验证级别提高到“数据包隐私性”:使用 FactoryTalk DCOM 身份验证级别实用程序,或使用 Windows 组策略将 FactoryTalk 注册表项的值设为“6”,相当于“数据包隐私性”,具体按照 ID 如下的 Rockwell Automation 知识库文档所述: IN39470 - 针对受影响的 Rockwell Automation 产品缓解 Microsoft DCOM 强化修补程序(CVE-2021-26414)。
  4. 在
    系统通信协议
    中,选择
    轮询
    或
    WebSocket
    。
    • WebSocket:
      它是客户端与服务器之间的持久性 TCP 连接,提供实时的全双工通信通道。
    • 轮询:
      这是客户端和服务器之间的非连续 TCP 连接,提供接近实时的数据访问模式。
      注意:
      当网络不稳定时,不建议使用
      WebSocket
      协议
      。要启用
      WebSocket 协议
      ,需要重新启动计算机。
    此设置仅在
    系统通信类型
    设置为
    自动
    或
    Socket.IO
    时才会影响系统。
  5. 在
    系统通信端口
    中,输入托管 FactoryTalk Web 事件服务器的计算机的通信端口。
  6. 选择
    确定
    或
    应用
    。
    更改端口或通信模式(例如系统通信类型“自动”、DCOM、SOCKET.IO)时,请确保重新启动客户端计算机和 FactoryTalk Directory 服务器计算机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal