缓存过期策略

在
FactoryTalk
中,目录缓存过期规则由
目录保护策略设置
安全策略属性进行系统范围的管理。这些策略确定:
  • 客户端计算机从服务器断开之后缓存文件保持可用的时长
  • 目录缓存过期之前是否显示警告
特定计算机或计算机组的目录缓存过期策略可进行自定义。例如,要允许一组笔记本电脑在没有网络连接的情况下工作较长时间,以及使缓存对于其中一台笔记本电脑永不过期。要覆盖
FactoryTalk
Network Directory 缓存过期策略,请为计算机组或单个计算机设置目录缓存超时策略。
不能在
FactoryTalk
Local Directory 中修改目录缓存超时策略。
小贴士:
如果客户端计算机安装了
FactoryTalk Services Platform
版本 2.40 或更早版本,则不支持目录缓存超时策略。
FactoryTalk
中的缓存过期策略的应用优先级顺序如下:
  • 默认情况下,目录中的所有计算机均采用目录缓存过期策略。
  • 计算机组缓存过期策略优先于目录缓存过期策略。如果计算机分配给多个计算机组,则该计算机将按字母顺序采用分配的第一个计算机组的缓存过期。
  • 计算机缓存过期策略优先于其任何计算机组的目录缓存过期策略。
此示例介绍了缓存过期策略的工作原理。
假设:
  • 有三台计算机连接到
    FactoryTalk
    Network Directory 服务器。MYLAPTOP 是计算机组 Laptops 的成员。MYWORKSTATION 是计算机组 Workstations 的成员。
    Example_Computers_and_Groups
当前设置涵盖大多数计算机。可以选择为某些用例自定义特定的设置。例如,允许 Laptops 中的计算机在断开连接的状态下长时间(例如 7 天,即 168 小时)运行。还可以关闭计算机
MYSERVER
的缓存过期功能。
要实现这些结果,
  • 在 Laptops 的计算机组策略设置中,选择覆盖目录缓存过期策略并将计算机组缓存过期值设置为
    168
    。
  • 在
    MYSERVER
    的计算机策略设置中,选择覆盖目录缓存过期策略并将计算机缓存过期值设置为
    0
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal