将客户端计算机分配给新 FactoryTalk Directory 服务器

通过使用 DNS 别名切换到新 FactoryTalk Directory 服务器,可以减少对系统的影响。
将客户端计算机分配给新 FactoryTalk Directory 服务器
  1. 在客户端计算机上,打开 FactoryTalk Administration Console。
  2. 在菜单栏中,选择
    工具 > FactoryTalk Directory 服务器选项...
    。
  3. 在
    FactoryTalk Directory 服务器位置程序
    中,选择
    浏览
    。
  4. 在
    FactoryTalk Directory 服务器配置
    中,选择
    远程计算机
    ,然后输入与托管 FactoryTalk Directory 服务器的计算机关联的 DNS 别名。
  5. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal