目录保护策略设置

目录保护策略设置
指定
FactoryTalk
Network Directory 的客户端计算机帐户使用情况。
设置
描述
支持不安全的客户端
确定
FactoryTalk
版本低于 2.50 的客户端计算机是否可以访问具有
FactoryTalk
CPR 9 SR5 或更高版本的目录服务器计算机。如果客户端计算机安装有
FactoryTalk
2.50 或更高版本,则会忽略该策略。
允许
表示
FactoryTalk
版本低于 2.50 的客户端计算机可以连接到具有
FactoryTalk
2.50 或更高版本的目录服务器计算机并从中检索信息。
拒绝
表示只有
FactoryTalk
版本为 2.50 的客户端计算机可以连接到具有
FactoryTalk
2.50 或更高版本的目录服务器计算机并从中检索信息。
FactoryTalk
版本低于 2.50 的客户端将拒绝访问,并会出现
协议版本不匹配
错误。
默认值:
允许
更改该策略前,应断开目录服务器与网络的连接。应用更改后重新连接到网络。否则,无法正确实施此策略。
审核不安全的客户端连接
确定在
FactoryTalk
版本早于 2.50 的客户端计算机连接到
FactoryTalk
2.50 或更高版本的目录服务器计算机时是否会创建审核消息。
已启用
表示在
FactoryTalk
版本低于 2.50 的客户端计算机连接到
FactoryTalk
2.50 或更高版本的目录服务器计算机时会创建审核消息。
已禁用
表示在
FactoryTalk
版本低于 2.50 的客户端计算机连接到
FactoryTalk
2.50 或更高版本的目录服务器计算机时不会创建审核消息。
默认值
:已启用
目录缓存过期
确定在客户端计算机从服务器断开之后缓存文件保持可用的时长。一旦此时间已过,请重新连接到目录服务器,以访问最新数据文件。
如果设置为 0,则缓存文件永不过期。
最小值:
0 小时
最大值:
9999 小时
默认值:
0 小时
目录缓存过期警告
确定目录缓存过期之前何时在通知区域中显示警告通知。在通知区域中选择
FactoryTalk Directory
可快速查看时间过期信息。
如果设置为 0,缓存过期前不会显示警告。但是,断开连接和缓存过期时可立即看到通知。
最小值:
0 小时
最大值:
24 小时
默认值:
0 小时后过期
安全授权策略
确定是使用服务器还是本地客户端缓存文件中的目录文件来授权客户端计算机。
在授权之前需要从服务器更新目录
表示使用服务器中的目录文件来授权客户端计算机。
使用本地客户端缓存
表示使用本地客户端缓存文件来授权客户端计算机。在“目录缓存传输等待时间”中配置传输缓存文件之前客户端计算机等待的时长。
目录缓存传输等待时间
设置传输缓存文件之前客户端计算机等待的时间。此设置仅适用于安全授权使用本地客户端缓存的情况。
最小值:
5 秒
最大值:
600 秒
默认值:
5 秒
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal