DNS 别名

通过使用
DNS 别名
切换到新 FactoryTalk Directory 服务器,可以减少工作量并降低对系统的影响。
设置
描述
FactoryTalk Directory 服务器的 DNS 别名
指定用来托管 FactoryTalk Directory 服务器的计算机的 DNS 别名。通过更改与另一台计算机关联的别名,客户端计算机将自动分配到新
FactoryTalk Directory
服务器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal