修改 Web 身份验证设置

使用
Web 身份验证设置
指定 Microsoft Entra ID 用户登录设置。
要修改 Web 身份验证设置
  1. 在 FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    窗格中,转到
    系统
    >
    策略
    >
    系统策略
    。
  2. 双击
    安全策略
    。
  3. 在
    Web 身份验证设置下
    ,配置:
    • Web 身份验证超时
      指定连接超时前的时长。值范围为从 15 到 3600。
    • Web 身份验证重试计数
      指定连接重试计数。值范围为从 1 到 100。
  4. 选择
    确定
    或
    应用
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal