修改智能卡登录策略

使用
智能卡登录策略设置
指定
FactoryTalk
用户帐户如何使用 RFID 智能卡登录。智能卡登录策略包括是否启用使用智能卡登录、是否需要工厂代码、智能卡提供商以及智能卡使用的数据格式。启用并配置此策略后,登录选项在
FactoryTalk
用户帐户属性中可用,并且智能卡 ID 可以添加到
FactoryTalk
用户帐户。
要设置智能卡登录策略
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,依次展开
    系统
    >
    策略
    >
    系统策略
    。
  2. 双击
    安全策略
    ,然后选择
    智能卡策略
    。
  3. 在
    智能卡
    策略
    字段中,
    配置以下策略设置
    :
    1. 允许智能卡登录
      • 选择
        已启用
        以允许
        FactoryTalk
        用户帐户包含要登录的关联智能卡 ID。
    2. ID 中的位数
      • 将要从智能卡中提取的位的长度指定为智能卡 ID。
    3. 要抽取的奇偶校验位尾数
      • 指定从智能卡中提取数据时将忽略的位的长度。
    4. 使用工厂代码
      • 是
        - 处理登录信息时,先检查智能卡标识号中的工厂代码。
      • 否
        - 处理登录信息时,忽略智能卡标识号中的工厂代码。
    5. 工厂代码编号
      • 将要从智能卡中提取的位的长度指定为工厂代码。
    6. 工厂代码
      • 键入智能卡中嵌入的工厂代码。嵌入的工厂代码由智能卡制造商提供。
  4. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal