服务令牌

使用
服务令牌
指定是否使用已签名的服务令牌。
设置
描述
服务令牌签名方法
指定 FactoryTalk 中的服务令牌签名方法。
  • 旧数据类型:
    旧版方法可确保与版本 6.31.00 或更低版本的 FactoryTalk Directory 客户端兼容。
  • 增强:
    增强方法使用签名服务令牌提高了通信的安全性。
    当
    选择
    增强
    时,只有版本 6.40.00 及更高版本的 FactoryTalk Directory 客户端才能使用服务令牌成功通信。
要更改设置,必须重新启动 FactoryTalk 系统。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal