使用 DNS 别名配置 FactoryTalk Directory

自 FactoryTalk Services Platform 版本 6.30.00 起,可以使用 DNS 别名或 CNAME 在每个客户端计算机上指定 FactoryTalk Directory 服务器。通过更改与 DNS 别名关联的计算机名称,可以在不重新配置每台客户端计算机的 FactoryTalk Directory 关联的情况下更改 FactoryTalk Directory 服务器关联。DNS 别名在 DNS 服务器中创建和维护。使用此功能,从旧 FactoryTalk Directory 服务器切换到新 FactoryTalk Directory 服务器所需的工作量最少且可将对系统的影响降至最低。
重要提示:
该功能需要 FactoryTalk Linx 版本 6.30.00 或更高版本。
前提
  • 确保现有 DNS 别名与 DNS 服务器中托管 FactoryTalk Directory 服务器的计算机相关联。
使用 DNS 别名配置 FactoryTalk Directory
  1. 在托管 FactoryTalk Directory 服务器的计算机上,打开 FactoryTalk Administration Console,然后转至
    本地主机 > 系统 > 策略 > 系统策略 > 安全策略
    。
  2. 在
    FactoryTalk Directory 服务器的 DNS 别名
    框中,输入 DNS 别名。
  3. 选择
    应用
    ,然后选择
    确定
    。
  4. 如有必要,请将所有客户端计算机配置为使用与 FactoryTalk Directory 服务器关联的 DNS 别名。
    小贴士:
    需要在 FactoryTalk Directory 服务器位置程序中手动输入 DNS 别名。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal