加密设置

使用
加密设置
指定已启用 FactoryTalk 的产品使用的加密和解密算法。
设置
描述
加密方法
指定已启用 FactoryTalk 的产品使用的加密方法。
  • 旧数据类型:
    旧加密算法可确保与 FactoryTalk Services Platform 版本 6.31.00 及更早版本兼容。
  • 增强:
    使用增强加密算法可满足 FactoryTalk 系统的现代安全要求。
  • 如果选择
    已增强
    ,则必须升级所有客户端。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal