修改服务令牌

使用
服务令牌
指定是否使用已签名的服务令牌。
要修改服务令牌
  1. 在 FactoryTalk Administration Console
    浏览器中
    ,转到
    系统
    >
    策略
    >
    系统策略
    。
  2. 双击
    安全策略
    。
  3. 在
    服务令牌
    下,选择
    服务令牌签名方法
    ,然后选择:
    • 旧数据类型:
      旧版方法可确保与版本 6.31.00 或更低版本的 FactoryTalk Directory 客户端兼容。
    • 增强:
      增强方法使用签名服务令牌提高了通信的安全性。
      当选择“增强”时,只有版本 6.40.00 及更高版本的 FactoryTalk Directory 客户端才能使用服务令牌成功通信。
    更改设置后,必须重新启动 FactoryTalk 系统。
  4. 选择
    确定
    或
    应用
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal