安全指令

在控制器项目管理器中,可以通过图标中包含的红色条 red_bar 来识别安全程序。红色条表示程序将在安全存储器中执行。
对于作为安全程序一部分或者由安全程序支持的指令按钮,其右上角都有一个红色的三角形 red_triangle。
系统依赖性
安全应用指令须依靠安全 I/O 模块、控制器操作系统和梯形逻辑,来实现部分安全功能。
可用指令
梯形图
这些安全指令是在
Logix Designer
版本 17 中引入的。
Rockwell Automation
建议在安全系统中对逻辑使用以下指令。
这些旧指令仍受支持,但在大多数情况下,其效率不如
Logix Designer
版本 17 中引入的指令。
安全应用指令用于带有控制器和 I/O 模块的安全系统中。这些指令适用于安全完整性等级 (SIL) 3、PLe/类别 (CAT) 4 的应用。
如果希望
使用此指令
监视主要用于实现停车功能的双输入安全设备,如急停设备、光幕或门开关。
DCS
监视主要用于实现停车功能的双输入安全设备,如急停设备、光幕或门开关。此外,它还可以针对停车设备启动功能测试。
DCST
监视主要用于实现停车功能的双输入安全设备,如急停设备、光幕或门开关。此外,它还可以针对停车设备启动功能测试,并且可以监视来自安全设备的反馈信号并向安全设备发出锁定请求。
DCSTL
监视主要用于实现停车功能的双输入安全设备,如急停设备、光幕或门开关。此外,它还可以针对停车设备启动功能测试,并且能够屏蔽安全设备。
DCSTM
接通主要用于实现安全启动的安全设备,例如使能拉线开关。
DCSRT
监视双输入安全设备。
DCM
指示安全垫未被占用。
SMAT
通过两个不对称安放的屏蔽传感器,暂时自动禁用光幕的保护功能。
TSAM
通过两个对称安放的两个屏蔽传感器,暂时自动禁用光幕的保护功能。
TSSM
通过在光幕感应场前方和后方依次安放的四个传感器,暂时自动禁用光幕的保护功能。
FSBM
监视两个非关系安全输入(一个来自右侧按钮,一个来自左侧按钮),以控制单个输出。
THRSe
控制和监视冗余输出。
CROUT
监视源自模拟输入模块的两个模拟输入通道。(整数型)
DCA
监视源自模拟输入模块的两个模拟输入通道。(浮点型)
DCAF
迁移到首选指令
如果使用
Logix Designer
版本 17 或更高版本,请使用下列较新的首选指令来代替相应的旧指令。
首选指令
旧指令
功能块
不可用
结构化文本
不可用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal