DCM 接线和编程示例

本部分介绍应用的安全控制部分的指令编程方式。
本应用示例符合 ISO 13849-1 4 类标准的要求。
小贴士: 下图中未展示本应用示例的标准控制部分。
接线图
DCM Wiring
编程图
以下编程图展示了“双通道输入监视”(DCM) 指令的输入和输出。
DCM Programming Example
梯形图
DCM_LD_other_v31
如图所示,使用编程软件配置 Guard I/O 模块的输入和输出操作数。
模块定义
DCM_mod def_v31
Rockwell Automation
建议如图所示为
电子密钥
(Electronic Keying) 选择
精确匹配
(Exact Match)。也可以选择
兼容匹配
(Compatible Match)。
模块输入配置
DCM_Mod inp config_v31
模块测试输出配置
DCM_mod test oput config_v31
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal